This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:低侧灌电流限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812370/tps54335a-low-side-sinking-current-limit

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件: TPS54308

您好 Shawn San

感谢您的日常支持。

我的客户使用 TPS54335A 已有几年了、但您能不能

就以下问题提供建议?


问题1.
您是否想让我知道电流限制的含义、即"低侧开关灌电流限制= 0 (A)"?
低侧 MOSFET 可以灌入电流、但请告诉我0A 的原因。


数据羊 P17--

低侧 MOSFET 也可以从负载灌入电流。 如果超出低侧灌电流限制
低侧 MOSFET 会在该时钟周期的剩余时间内立即关闭。 在这种情况下、两个 MOSFET
关闭、直到下一个周期开始。

www.ti.com/.../slvscd5d.pdf
--------

问题2.

低侧 MOSFET 可以灌入电流,但无法检测到它?
请检查我的 ppt 文件。


问题3.

您如何考虑实际允许的灌电流 ? (4.7A?)


此致

e2e.ti.com/.../TPS54335A_5F00_current_5F00_limit.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于该器 件、它在轻负载下以 Eco-mode 工作、低侧 MOSFET 电流不能为负、因此灌电流限制为0。

    对于在轻负载下强制 CCM 运行的器   件、低侧 MOSFET 电流将为负、因此灌电流限制不为0。 请参阅 TPS54308数据表。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54308.pdf

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn San

    感谢您的快速回答。