This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:PWM 频率超出推荐范围

Guru**** 2521130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, LM3643, LM36010, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809697/tps61500-pwm-frequency-outside-of-recommended-range

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件: LM3643LM36010LM3644

您好!

我正在考虑使用 TPS61500来驱动几个高功率 IR LED。 我想让这些 LED 保持开启状态14ms。 因此、我想应用30Hz PWM 信号、但根据数据表、建议的最小 PWM 频率为200Hz。 那么、我是否可以将 TPS61500用作 LED 驱动器? 此外、如果您有任何其他建议可将这些 LED 保持在14ms 的开启状态、这将是很好的。 谢谢你。

此致、

Tajbid Rahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tajbid、

       我们不建议调光我们的规格频率。 那么、您能否向我介绍一下您的详细规格、例如输入电压、输出电压、输出电压和调光方法。 因为我们有一些闪存 LED 驱动器可以为您提供很多帮助。 您可以查看 LM3643/LM3644/LM36010。 这将对您大有帮助。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的输入电压为5V、输出电压最大为14V。 Iout 约为400mA。 我想使用真正的 PWM 调光。 因此、我想将30Hz 信号输入到 TPS61500的输入信号中、并将该信号保持在高电平状态14ms。 这意味着 LED 将亮起14ms、然后熄灭。 在数据表上、可能的最低频率似乎是200Hz、但30Hz 是可行的? 请告诉我。 谢谢你。

    此致、

    Tajbid Rahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tajbid、

       从技术上讲、它应该支持30Hz 调光频率、但我需要咨询我们的设计人员、稍后我会回复您。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tajbid、

        我已经尝试使用具有30Hz PWM 调光的 TPS61500、它可以支持30Hz、14ms 的时间调光、如下所示:

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的帮助。 这真的很有帮助。 我的最后一个问题是有关斜升时间到最大输出电流的问题。 是否可以共享您的此测试原理图? 对于我的应用、我需要与您发布的响应类似的快速响应。 再次感谢您的帮助。

    此致、

    Tajbid Rahman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tajbid、

      我刚刚使用了 TPS61500EVM、您可以从以下网站申请该 EVM:

       http://www.ti.com/tool/TPS61500EVM-369?keyMatch=tps61500&tisearch=Search-EN-Everything

      我移除了 C7并将 C6从0.1uF 更改为47nF。 然后、我得到上面的波形。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    谢谢你。 这帮助我解决了这个问题。

    此致、

    Tajbid Rahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tajbid、

      您能告诉我什么是详细应用程序吗? 为什么需要如此低的调光频率? 最近、我收到了有关类似问题的多个支持、我想询问有关详细应用和规格的信息。 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我计划使用 TPS61500PWP 为一些高功率 IR LED 供电。 需要低调光频率、因为我希望 LED 闪烁一小段时间。 用例是照明系统。 正如我们所讨论的、14ms 的照明窗口非常关键、因此 Iout 斜坡时间和响应非常关键。 我计划采用5V 输入、然后输出大约13V 和800mA、由感应电阻器进行设置。 希望这会有所帮助。 再次感谢您的帮助。

    此致、

    Tajbid Rahman   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tajbid、

       是的、我知道14ms 的窗口时间很关键、但我知道14ms 的窗口时间是否固定、那么调光频率如何? 30Hz 是另一个关键规格? 由于 f=50Hz、也可以提供14ms 的窗口时间。 感谢您的解释。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    很抱歉,我应该提到这一点。 30Hz 是整个系统的另一个关键规格。  我本可以使50 Hz 工作、但理想情况下、30 Hz 是我所期望的。 谢谢。

    此致、

    Tajbid Rahman