This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403:级联时的输出阻抗

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60403, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812022/tps60403-output-impedance-when-cascaded

主题中讨论的其他器件:TPS60403LM2776

我们对 TPS60403有疑问。

在数据表第17页中、

可以级联两个器件以产生更大的负电压(请参阅图30)。 空载输出电压通常为-2×VI,

但这会通过第一个器件的输出电阻乘以第二个器件的静态电流而略微降低。 当级联两个以上的器件时、

输出电阻急剧上升。

我们在 有关级联的3个系列中使用该器件。

您可以说级联了两个以上的器件、输出电阻会急剧上升。

如果我们使用级联三个器件、电阻如何?

如果级联器件加倍或三倍、输出电阻是否 会加倍或三倍?

   25℃时的阻抗:15Ω Ω(最大值) (在数据表第5页中)

   级联2系列:输出电阻为30Ω Ω(15Ω x 2)

   级联3系列:输出电阻为45Ω Ω(15Ω x 3)

这种理解是否正确?

你有公式吗?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishizawa-San、您好!

    我编辑了您帖子的标题、以说明您的实际问题。  请勿在帖子标题中使用"问题"一词。  我们知道您有疑问。  请在标题中说明您的问题是什么。

    该级联电路经过了深入研究、称为 Cockcroft-Walton 乘法器:  

    该页面上的第一个外部链接(您管装视频)介绍了该电路。  第16分钟左右是有关输出阻抗的注释。

    如果您需要较低的输出阻抗、请使用 LM2776。