This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601EVM:关于输出电压动态下降时的反馈延迟

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811925/lmzm23601evm-about-the-feedback-delay-when-the-output-voltage-drops-dynamically

器件型号:LMZM23601EVM

大家好、

我对输出电压的转换速度有疑问。

如果我使用"Vout Select"动态更改反馈分压器电阻、为什么需要花费多达一秒的时间来降低输出电压?

当通过"Vout Select"动态提升输出电压时、它会在1ms 内切换、但当输出电压动态降低时、它会在大约0.1至1秒内切换。

例如:

当我通过"Vout select"拉出连接到3.3V 选择的跳线连接器时、Vout 在1ms 内变为15V。

但是、当跳线连接器连接到3.3V 选择位置时、输出电压下降到3.3V 需要1.3秒的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石川您好、

    VOUT 从较高电压到较低电压的转换速度是由于输出电容将其存储的所有电压从15V 放电至3.3V。 这只是电容器放电特性的结果。 如果您加载了输出、那么电压转换和衰减可能会更快。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢你的答复。

    我知道原因只是放电特性。

    此致、

    石川高谷