This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:可订购器件

Guru**** 2810715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812119/tps3840-ordarable-part

器件型号:TPS3840

您好!

尽管我的客户需要以下选项、我们可以订购吗?

-漏极开路、

-低电平有效

-阈值=1.6V。

在网络上、展示的器件仅在下方;

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    您要订购的器件当前不可用。 它可能会在今年晚些时候或明年年初推出。 网络上显示的器件是当前可订购的器件。 如果您需要有关此主题的更多帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    在 E2E 论坛中、我们可以帮助解决技术问题、但对于 RTM 前的器件、请联系您当地的德州仪器销售代表、他们可以与产品线协调、以便为您提供原型样片。

    谢谢、

    Antony Carvajales