This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100A:短路和过热

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811388/bq25100a-short-circuit-and-extreme-heating

器件型号:BQ25100A

您好!

因此我有一个小问题、当我将 BQ25100A 连接到充电器(电池断开)时、整个 PCB 开始快速升温。 我很确定我在这里搞砸了。

断开并连接锂聚合物电池后(微型 USB 未插电!)  一切都好。 我想我在 BQ25100A 附近的某个地方搞砸了、有人能不能看一下我的原理图、也可以给我一些建议吗?

此致、

请参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    原理图、值和器件引脚排列正常。

    如果器件正在加热、请尝试跟踪电流流向何处?

    输出是否可能会振荡、请检查示波器?

    仅一个电路板有问题、可能是组装问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的快速响应!

    我实际上不知道电流将流向何处、我检查 GND 和 VCC (IN)是否短路、但不知道、我真的很困惑。

    -我正在获得示波器、很遗憾我无法检查振荡输出。  

    所有电路板都有问题

    一个问题:

    -如果电容器 C20的位置距离有点远、是否可能会出现问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、它实际上是短路、因为我将 USB GND 连接到 VCC、将 USB VCC 连接到 GND……

    课程:始终在 CAE 中检查库...