This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22010:LMZ22010同步接地 PWM 固定杂散

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ22010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812080/lmz22010-lmz22010-sync-grounding-pwm-fixed-stray

器件型号:LMZ22010

这是我 的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有没有关于 LMZ22010电源模块的具体问题?

    以下是我对原理图审阅的评论:

    • 建议的最小输入电容为30uF (√μ F)
    • 推荐的2 x 330uF 与47uF (√μ F)的输出电容器组合
    • AGND 外部连接至 PGND (EP)(√Ω)
    • 稳压输出电压
      • VOUT = 0.795 x (1 + 15.4k/2.37k)=~6V
    • 启用分频器
      • VIN_UVLO =((42.2k/12.7k)+1)*1.274 = 5.5V (遵循数据表中的典型应用)

    此致、

    Jimmy