This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23757EVM:MOS 干扰

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810832/tps23757evm-mos-glitch

器件型号:TPS23757EVM


您好、E2E、

我们测量 Q1 MOS 的 EVM、并找出栅极下降时的毛刺脉冲。

您是否善意地告诉我们为什么会出现这种干扰?  有风险吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Julian,这不是问题。 这是在低于1V 的电压下发生的、低于 VGS 阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    因为我们的客户希望了解有关该波形的详细信息。 您能否告诉我们、为什么 会在低于1V 的电压下发生低于 VGS 阈值的情况?

    我们是否可以添加任何组件来改善该波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    它可能是同步 FET 的米勒电容器的伪影。

    您可以尝试增加(略微增加) C22。