This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13385F5:需要未加密的 Spice 模型

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD13385F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811419/csd13385f5-need-an-unencrypted-spice-model

器件型号:CSD13385F5

您好!

我想在 SMPS 设计中使用 FemtoFET (CSD13385F5)进行动态电压控制。

如果不首先对该器件进行仿真、我就无法使用该器件、因此我需要使用用于 LTSpice 的未加密 Spice 模型。 我是否可以通过任何方式获得该结果?

此致、

 布伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

    感谢您关注 TI FET。 我们不会在公共网站上发布未加密模型。 我将向您发送一个朋友请求、一旦您接受、我就可以通过私人邮件向您发送未加密模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

    我刚刚通过私人消息向您发送了未加密模型。 我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题、请与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为.lib 不包含我正在考虑的 FET。

    当我在 LTSpice 中包含.lib 时、我只能看到2个可用的 TI 器件:CSD17506和 CSD17556 (请参阅随附的屏幕截图)。

    此致、

     布伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

    这很奇怪。 我对 LT Spice 不是很熟悉。 我使用写字板打开了我发送给您的.lib 文件、它看起来是正确的。 它肯定是 CSD13585F5的模型。 您能否查看 LT Spice 文档以确认包含此模型的过程? 我有其他客户成功使用了 LT Spice 的未加密模型。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

    只需跟进、看看您是否能够解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望在几个小时内再次查看此内容-将保持您的发布。

    BR、

     布伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在它工作了、问题是我的错。

    感谢您的帮助!

     布伦