This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:元件推荐

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56637, LMZ31707, TPS82130, LMZ31704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812333/lmz31707-component-recommendation

器件型号:LMZ31707
主题中讨论的其他器件:TPS56637TPS82130LMZ31704

大家好、

我正在寻找尺寸小、效率高且成本低的直流/直流转换器解决方案,适用于1.1V @ 3.75A、1.5V @2.1A 和2.5V @1A。 我将3.75A 降额至5或6A。

输入电压为12V 标称值。 PGOOD、启用和软启动也是考虑因素。  理想情况下,我有一个可变输出转换器设计,可以重复和修改三个输出。我先看了 WebenchRegistered电源设计器,然后找到了 TPS56637,然后是 TPS53331,用于分立式设计。

我还找到了模块 LMZ31707RVQR 和 TPSM84624MOLR。 目前,由于对称的焊盘配置比任何其他产品都要多,我更倾向于使用 LMZ31707RVQR。

对我来说、所有这些看起来都是一样的、还有许多其他选项对我来说都是可行的。 选择太多了。 您能否提供任何可引导我进行首选选择的输入?

我希望选择一个标记中也会有很长一段时间且随时可用的内容。 (许多其他人已经在使用它!)

您是否有一个建议?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您处于正确的轨道上。  我想说 LMZ31707非常适合满足您列出的应用要求。

    客户对效率有多低表示满意? TPS82130也可能是唯一基于解决方案尺寸是主要决定因素的替代方案。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我推荐使用 LMZ31707器件。 它满足您的所有要求、并随时可用、许多其他人正在使用它。

    此外、LMZ31704 (4A 器件)与 LMZ31707引脚对引脚兼容、以防1A 和2.1A 输出的降额过多。