This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875-SP:图1第5页占空比(DF)

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1875-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812318/uc1875-sp-figure-1-page-5-duty-factor-df

器件型号:UC1875-SP

我对 UC1875-SP 规范中的下图有疑问。  (图1第5页)

该图显示了 t/T 的占空比(DF)  对于所有 F、这将始终为50%。 实际 DF = TX/T、其中 TX 涵盖上图中 F 涵盖的相同时间持续时间。  对于全桥运行、有效 PWM 频率为2/T。

 

我的陈述是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好、我同意您对占空比的50%评价。 关于您的其他意见、是的、这将是您所描述的相移。

    谢谢、

    合资公司