This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009:PFM 运行时的开关脉冲

Guru**** 2579815 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809002/lm5009-switching-pulse-at-pfm-operation

器件型号:LM5009

您好!

客户正在评估 LM5009、他们发现开关脉冲计数因输入电压而异。 我尝试使用带有默认外部组件的 EVM 进行测量、然后可能会将其复制为所附组件。  

[问题]

您能否解释一下转换器如何判断是否停止开关? (从图1可以看到、当 FB 引脚电压达到2.5V (Vref + 10mV)时、开关会停止。)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是 COT 类型的控制、因此您可以在各种条件下进行多次切换。

    数据表提供了有关各种类型输出电容器使用哪种反馈网络的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此功能。