This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:充电器电流

Guru**** 2797205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812156/bq25601-charger-current

器件型号:BQ25601

大家好、

我们的客户调查充电器和放电解决方案规格如下、  

输入电压 USB 5V
2.充电电压 4.35V  
3、充电电流300mA
电源路径  
5.不需要符合 JEITA 规范
6.在放电模式下需要温度监测

TI 是否有合适的解决方案?

谢谢!

 

工作温度

℃:℃~45 μ A

放电:-20℃~60℃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munin、您好!

    遗憾的是、您指定的10-45 C 充电温度窗口太窄、使用标准103 at-2热敏电阻无法实现。 此外、由于 VT5和 VBHOT 的百分比几乎与 REGN 相同(约为34%)、因此充电温度窗口和 OTG 温度窗口的上限必须非常相似(与您指定的45 C 和60 C 不同)。

    什么是应用/终端设备? 是否可以稍微扩展充电温度窗口和/或调整 OTG 温度窗口?

    此致、

    Angelo