This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22010:LMZ22010同步接地 PWM 固定杂散

Guru**** 2810795 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ22010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812076/lmz22010-lmz22010-sync-grounding-pwm-fixed-stray

器件型号:LMZ22010

我对 LMZ22010有疑问。我的接地同步。它导致我的射频信号的固定伪波359kHz 。我不知道如何处理这种混乱。 下面是我的设计的原理图。

谢谢你。 我期待很快收到您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请再次附上原理图。 您的消息中未显示该消息。

    当 SYNC 引脚接地时、不使用同步、该模块以359kHz 典型自由运行 PWM 频率运行。 SYNC 到 GND 运行的结果听起来很典型。

    此致、

    Jimmy