This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540EVM-623:评估板上的 USB 连接器规格

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2540, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812224/tps2540evm-623-usb-connector-spec-on-eval-board

器件型号:TPS2540EVM-623
主题中讨论的其他器件:TPS2540TPS2546

您好!

我目前正在设计一个板、能够在100%的时间内为 Samsung 平板电脑充电。 我检查了您的评估板 USB 连接器、看起来它的额定电流为1安培、但您的板数据表详细说明了用于下游充电的最大2800mA (2.8A)电流。 我是否缺少某种电流、或者是否将电流限制为1A 以进行充电? 似乎连接器的最大手电流不应超过1A TPS2540是否还针对 Samsung 平板电脑进行了测试? 如果我计划使用 iPad 或三星平板电脑、TPS2540部件是否可与任一平板电脑互换?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    原始 EVM 设计人员可能会因无法检查该特定端口的电流能力而发生故障。 只要限流电阻器允许的充电电流大于1A、该 EVM 就不会限制为1A。

    TPS2540不支持 Samsung 设备、因为它不包含不符合要求的充电方案。 我建议改用 TPS2546、这是我们最常用的 BC1.2充电设备