This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:时钟速度能否超过100kHz?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811883/bq24725a-can-the-clocking-speed-run-faster-than-100khz

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ24780S

BCP 团队、您好!

代表我的客户发布此 Q。

"我们正在努力实现 I2C 数据速率、可能需要以高于100KHz 的速度运行 I2C、但 bq SMBus 限制为100KHz。

是否可以将此值指定为较高值? 我想我希望100KHz 只是 SMBus 规范之外的数字,而不是 IC 的功能。”

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    100kHz 是最大时钟频率。

    您的客户的频率有多高? TI 有多个最大频率为400kHz 的 I2C 充电器。 例如、请查看 BQ25703A、它与 BQ24780S (1-4节多化合物电池充电器、最大充电电流8A 等)有几个相似之处。

    此致、

    Angelo