This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001A-Q1:可以使用 tl5001A-Q1在8至40V 输入范围内获取12v@ 22A 输出?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5001A-Q1, LM5155, TL5001A, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812214/tl5001a-q1-can-take-12v-22-a-output-from-8-to-40-v-input-using-tl5001a-q1

器件型号:TL5001A-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5155TL5001ALM5176

您好!

我们需要从8到40v 输入提供12 v 22A 输出。 能否为此 应用选择 tl5001a-Q1 IC?

如果此 IC 不适用、请建议使用其他任何支持高达22A 输出的最佳降压/升压稳压器。 高效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    在40V 的最大输入电压下、您将达到 TL5001A 的最大工作电压。 LM5155 (http://www.ti.com/product/LM5155-Q1)可用于支持12V、22A 输出的降压/升压稳压器配置。 这可以通过反激式或 SEPIC 配置来实现、具体取决于是否需要隔离。

    如果不需要隔离、并且需要四开关降压/升压拓扑、我建议使用 LM5176 (www.ti.com/.../LM5176)、但该配置仅具有 FPWM 且无二极管仿真模式。 但是、如果需要、可以通过使用反向电流保护来避免这种情况。  

    不过、我认为这两个 IC 可为您提供比 TL5001A 更好的性能。  

    我希望这有助于您做出决定。

    谢谢、

    Richard