This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:并行连接2 x 3s1p 以实现冗余/监控

Guru**** 2543600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ40Z50-R2, BQ2947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812279/bq40z50-r2-connecting-2-x-3s1p-in-parallel-for-redundancy-monitoring

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ2947

大家好、我目前正在设计一个充电器/电池插件、以便与便携式测量解决方案配合使用。

我从 pmp40441 参考设计中汲取了大量资源、因为我将充电器基于 BQ25713。

我正在修改此设计、以包含用于诊断信息(电池电压、充电电流等)的小型 LCD 显示屏  

考虑将 BQ40Z50-R2用于电池监控方面的事情、这里是我开始困惑的地方。

我使用的是由 INR1860-E35 (Samsung 18650 3500mAh)组成的定制电池组、采用3s1p 配置、  

使用 BQ40Z50-R2作为监控器/监测计将为我提供所需的诊断数据、但不提供所需的容量。

我们将18650用作主要电池、因为该特定系统是便携式的、停机成本高昂、

我们需要高容量、可充电且可在短时间内获得的产品。

我知道我只需使用一个 BQ40Z50-R2制作一个3s2p 电池组、我就可以获得所需的容量、并且能够从电池组中读取(3)个电池电压。

这里的问题是我需要冗余以及单独监控每个(6)单元的能力。 我对如何使其与我的当前设置配合使用感到困惑。

我知道我需要使用某种电源 ORing 来将电池组彼此隔离、但如何使其正常工作?  

这些电池组将在制造时安装和校准、因此我不会预见到电池组之间存在太大的不平衡、 但是、我需要保证、如果更换了其中一个电池组中的电池、并且新电池组的电量与另一个电池组不同、则系统可以处理此问题。 利用2个 BQ40Z50-R2作为单独的电池组控制器、可以并联2个3s1p 吗?两个电池组上的电压是否不同、并且仍然按照系统的预期方式进行充电/放电? 如何实现这样或更好的目标-我愿意接受想法。

也是如此  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这实际上无法正常工作、因为2个3s1p 电池组获取2条不同的电流路径连接到电量监测计、最终会由于电池电阻的差异而产生不同的特性电阻。 很难获得2个匹配的电池组、其次、即使您这样做、也无法保证一个电池组不会比另一个电池组弱。 这可能会导致平衡、充电和 DSG 终端问题。

    在这种情况下、最好选择3s2p 单监测计解决方案。 这不能让您监控6个单独的电池、但您可以监控两个电池组、并具有额外的保护、平衡和电量监测等所有优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的快速响应。 不是我想要的答案、但可能是我需要的答案。 我知道让它以我想要的方式工作比让它正常工作更耗时。 我更新了图表、是否应该包含 用于额外保护的 BQ2947? 此外、您是否有参考资料来确定我在这种特定设置下应该需要多少电池平衡?