请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 尊敬的所有人:
如果我们将 BQ24610用于6节锂离子电池充电器、输入电压将高达25V? 但 BQ24610仅支持高达28V 的电压、 是否存在任何风险? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、用户:
BQ24610可支持6节锂离子电池充电。 在设计或调试时、请记住数据表中的睡眠阈值规格、如果 VCC 太接近 SRN、充电将停止(这是降压充电器、因此输入电压应高于输出电压)、 以及最大充电调节电压和标称充电调节电压之间的差异。 您可以参阅第11节。 根据您的电池电压、数据表中有关输入电压的电源建议。 对于25.2V (假设6节锂离子电池每节4.2V)、建议输入电压为27V 至28V。 此外、建议在28V 电压下工作、而非 ABS。 最大值为33V。