This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:TPS63001开关频率

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001, TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812181/tps63001-tps63001-switching-frequency

器件型号:TPS63001
主题中讨论的其他器件: TPS63031

尊敬的先生或夫人,

我正在使用 TPS63001设计 PS、目前正在根据数据表(DS)计算电感器的 IPEAK - TPS63001修订版 C (slvs4520c)、第8.2.2.2节电感器选择。

在第12页、您提供了必要的公式以及"f =转换器开关频率(典型值为2.5MHz)"。 然而、这个部件的振荡器范围为1250-1500kHz (6.5电气特性、第5页)、我将其视为开关频率(在固定频率运行期间)。 [请注意、如果您看一下 TPS63031、 第9.2.2.2节电感器选择中会说明相同的"典型2.5MHz"、但该部件实际上具有2200 - 2600MHz 的振荡器频率范围。]

因此、我想问 TPS63001的开关频率是多少? DS 中是否有错误、或者我的理解是否不正确?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    正确、开关频率介于1250kHz 和1500kHz 之间。 第8节中的注释不正确。  

    感谢您指出这一点、我们的列表中将在下一个数据表修订版中进行更正。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    感谢您的确认。

    此致、

    Matt