This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:TPS23755:降压应用

Guru**** 2527840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808311/tps23755-tps23755-buck-application

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件: TPS23758

尊敬的先生:

我看到 TPS23755数据表第31页、图39有一个降压应用电路。

我的客户会使用此电路来设计5V/12W PoE 解决方案。

请您帮助提供完整的参考设计(包括组件值)。

这是否有设计工具?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    TPS23755不能设计为5V/13W 设计、但可以设计为2类功率级别。 如果客户对2类设计感兴趣、我们可以离线发送原理图。 对于13W 设计、我建议使用 TPS23758。  

    如有任何其他问题、请告诉我、感谢您考虑使用德州仪器 PoE 产品。  

    此致、  

    廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    TPS23758电流为预发布状态、请问 RTM 计划。

    TPS23755无法设计5V/10W、对吧?

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    请参阅以下反馈:

    1、今年第3季度初。  

    2.仅当拓扑为 Opto 反馈时、您才能在链接下转到详细信息:

    此致、  

    廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    TPS23758已 RTM、且状态现已更改为"正在供货"。  

    请查看并告诉我是否需要进一步的支持。  

    如果答案对您有所帮助、请帮助我们单击"已解决"、让我们知道此问题已解决。  

    非常感谢!

    BR、  

    廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    由于这条线程上的通信已经存在了一段时间、我想知道您是否还有其他问题或是否有任何不清楚的问题。  

    如果问题得到解决、请帮助按下"解决"按钮、让我知道这个问题已解决。  

    非常感谢!

    BR、  

    肖恩