This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24030-Q1:电压(AC 引脚)大于7.5V 时 IC 温度升高

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24031-Q1, BQ24105-Q1, BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811969/bq24030-q1-the-ic-temperature-increase-at-voltage-ac-pin-greater-than-7-5v

器件型号:BQ24030-Q1

你(们)好

从数据表中可以看出、交流引脚输入能够提供 –0.3V 至18V 的电压  
我的器件使用12V 输入连接到交流引脚。 但是、IC 的温度会不断变热、直到所有 LED 灯熄灭、IC 停止调节电压。
如果我将交流输入更改为7.5V、则 IC 的工作状态良好。  
我的电路有什么问题吗?

此致、

Faris Roslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Muhammad。

    BQ24031-Q1是一款线性器件。 这意味着、随着流经器件的电压或电流增加、耗散的功率也会增加。 这就是您看到12V 与7.5V 高温的原因。 尽管交流输入可在高达16V 的电压下工作、但功率耗散仍必须处于器件的限制范围内、这意味着在更高的输入电压下电流能力会降低。 如果在高负载下需要高输入电压、我建议使用 BQ25606或 BQ24105-Q1等开关充电器