This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:TPS259240的跳闸时间

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808863/tps25924-trip-time-of-tps259240

器件型号:TPS25924

你(们)好

我对 TPS259240有疑问。
如果我将方波脉冲输入到 TPS259240、
该器件能够跳闸的最小脉冲宽度是多少?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    我可以对您的问题进行重新表述吗?

    您是否意味着您施加大于过压钳位阈值的方波脉冲、并且您想知道 IC 对过压事件的响应速度有多快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San

    感谢你的答复。
    很抱歉我没有解释。
    我想知道 IC 对过流限制的响应速度有多快。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    IC 的电流限制响应非常快、如数据表的图31所示。  

    对于重载过载/短路情况、快速跳变比较器在300ns 内响应、并关闭 IC 并在限流模式下启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San

    感谢你的答复。
    请允许我向您询问以防万一。
    “tFastOffDly”是检测到过流或运行电流限制所需的脉冲宽度后运行电流限制的时间?
    我的客户输入了30ns 的5.5A 脉冲、但 TPS259240未跳闸。
    它们将回转台限值设置为1A。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    您能不能更详细地解释一下客户如何以及在何处注入5.5A 电流脉冲。

    此外、请以 ns 刻度在 BFET 引脚上共享输入电压、输出电压、注入电流和电压的波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San

    我需要向我的客户提供波形、但我无法获得。
    30ns (最大5.5A)时的客户输入脉冲。
    TPS259240能否响应此电流?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    电流脉冲可能不会超过输入电容器。 因此、了解电流脉冲是否通过电子保险丝的内部 FET 非常重要。 此外、如果电流脉冲小于300ns、器件可能不响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San

    感谢您提供信息。
    我将检查我的客户电流脉冲是否通过 TPS259240的内部 FET。
    我知道 TPS259240在电流脉冲为300ns 时无法响应。
    这种理解是否正确?
    如果理解正确、器件是否能够响应30ns 的电流脉冲?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    遗憾的是、我们没有任何器件能够在30ns 内响应。 您知道、这段时间包括 Iout = 0A 时的 FET 关断时间。要在30ns 内关断、所需的栅极灌电流非常高、我们在电子保险丝器件中看不到此类值。

    此外、快速关断会在输入电压和输出电压下产生危险的过压。 这就是通常不需要这么快关断时间的原因之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭线程吗?