This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27519:当 Vdd 为5.5V 且 IN+为3V 方波时、无输出

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27519, UCC27517, UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812188/ucc27519-no-output-when-vdd-is-5-5v-and-in-is-3v-square-wave

器件型号:UCC27519
主题中讨论的其他器件: UCC27517UCC27511A

你(们)好  

我们使用的是 UCC27519、当 VDD = 5V 且 IN+为3V 方波时、器件工作正常。  

但是、当将 VDD 增加到5.5V 时、IN+相同的是3V、没有输出、这是否与规格相匹配? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您为我们的车手提供的帮助、我叫 Mamadou Diallo、来自高功率车手团队。

    UCC25719使用 CMOS 类型的输入结构、这意味着驱动器的阈值电压与 VDD 成比例。 要打开器件、输入信号必须超过 VDD 的55%、要关闭器件、输入信号必须低于39%VDD。  

    因此、在您的情况下、使用 VDD=5.5V 时、驱动器的阈值将为3.025V。 这可能是输出保持的原因、请通过将 VIN+增加到3.3V 来确认。  第9.3.3节对此进行了讨论。

    如果您的应用需要恒定或固定的 PWM 信号、请考虑使用 TTL 类型输入阈值。 我们拥有可实现这一目标的广泛驱动器产品系列、包括 UCC27517和 UCC27511A。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou