This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400模块 IC MSP430刻录、我能否仅更换 MSP430?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811989/ev2400-module-ic-msp430-burn-can-i-replace-only-msp430

主题中讨论的其他器件:EV2400

您好!

    MSP430微控制器内部的 EVM EV2400接口板 意外短路。 EV2400上的 MCU P/N 为 MSP430F5529IPN。 与 EVM EV2400相比、这是低成本的、我们是否可以购买 MSP430F5529IPN 并将其焊接到电路板上、然后刷写其固件? 为此、需要一个引导加载程序、它是否会由 TI 提供? 请提供解决方案以解决此问题。

此致
Shalini Patil
(研发 工程师)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalini、

    这可能奏效。 但是、如果在第一次闪存之前将 MSP 置于特定的 JTAG 状态、则您的解决方案可能无法正常工作。 不过、这可能值得一试。 遗憾的是、我们不为客户提供内部闪存工具。 所以您是自己的。