This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:VDCDC2在上升时停止开关4ms

Guru**** 2512085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810385/tps65023-the-vdcdc2-stops-switching-for-4-ms-at-rise

器件型号:TPS65023

您好:)

VDCDC2在上升时停止开关4ms、然后返回工作状态、输出上升到我们想要的值。

您是否有任何想法、为什么会发生这种情况?

非常感谢、

Ron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您能否提供一些示波器截图来表示 Vin、EN_DCDC2、DCDC2_OUTPUT 以及 DCDC1或 DCDC3 (其中一个是否按预期工作?)。 您能否共享原理图图片、以便更好地了解您实施该器件的情况?

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我在一个封闭的网络中工作、因此无法提供照片。 除了 VDCDC2开始上升、在上升中间再次下降约20mV、然后再次上升至所需输出之外、所有其他 siganls 看起来都不错。  

    我从输出侧检查了线圈、看起来 TPS 在4ms 内停止开关、然后再次启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您是否能够在论坛上提供其他信息? 我很乐意通过私人信息与您进一步讨论这个问题。  

    谢谢、

    Emiy