This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62736:电阻器网络

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62736
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812235/tps62736-resistor-network

器件型号:TPS62736

团队、

我计划使用4电阻器网络(VIN_OK 被拉至 VIN 以禁用)、并且需要知道13MOhm 和对于电路运行有多重要。 由于尺寸受限、我想使用2ea。 为此目的使用0201电阻器和6.xMOhm 1%电阻器很难拉取。 例如、如果串联电阻总和为1MOhm、这是否会对 TPS62736的运行产生不利影响?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要大值电阻器。  阻值较小的电阻器具有较高的接地泄漏路径、这会降低轻负载时的效率。

    此致、

    Jeff