请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3410 我的电池输入电压为3-4.2V、4个 LED 的正向电压为2.7 (共10.8)、额定电流为5mA。 在尝试进行计算时、我一直很难使用 Delta Il P-P 值以及该值应该是多少。 我已经达到700 μ H 左右、这对我来说似乎很高、但也可能是因为电流很低。 我的计算结果是否完全偏离? (WEBENCH 不允许我使用低于10mA 的电流)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的电池输入电压为3-4.2V、4个 LED 的正向电压为2.7 (共10.8)、额定电流为5mA。 在尝试进行计算时、我一直很难使用 Delta Il P-P 值以及该值应该是多少。 我已经达到700 μ H 左右、这对我来说似乎很高、但也可能是因为电流很低。 我的计算结果是否完全偏离? (WEBENCH 不允许我使用低于10mA 的电流)