This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:MODE 引脚电流(MODE=L)

Guru**** 2501645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810643/tps62097-mode-pin-current-mode-l

器件型号:TPS62097

您好!

MODE =低电平期间、MODE 引脚的电流源是多少安培?

我想知道0.4V 下拉模式引脚的最大电阻。

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、要下拉该引脚、您应该连接到 AGND、无需电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MODE 引脚无法直接与 AGND 连接、因为 MCU 控制 MODE 引脚。

    MODE 引脚的电流是否为 uA 级?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在我们的 D/S 中不建议使用 MODE 引脚、请参阅 D/S 的第6节(第3页)以查看模式选择。 无论如何、在第7.5节(第5页)的 D/S 中、您可以找到与 MODE 引脚的泄漏电流相关的信息(当为高电平时)、并在第7.1节(第4页)中找到电压方面的绝对最大额定值。 这些是可用于 MODE 引脚的唯一参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿方索-圣、

    我想在数据表中控制以下内容。

    在这种情况下、MODE 引脚必须在模式检测期间拉低。

    然后、我们应该设置哪个电阻下拉电阻。

    实际上、该电阻器包含在 MCU 中。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    要拉低 Mode 引脚、您可以参阅 D/S 第7.5节中的 VL_MO MODE 引脚的低电平输入电压应低于0.4V。 我无法为该电阻器指定特定的值、因为它取决于 GPIO 的实现方式、其泄漏电流以及可用的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 VL_MO 不合适、因为 MODE 引脚具有可在模式检测期间推动电流的电流源。

    VL_MO 相对于上述电流源"拉入"方向。

    请确认源电流值、因为没有这些信息、我的客户无法进行设计。

    此致、

    Kuramochi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的表征中的标称值为20uA、但您必须注意、它不是我们的 D/S 中报告的规格 可能会灌入更高的电流值、但这取决于您的 uC 输出缓冲器(GPIO)的驱动器能力。