This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:用作 TEC 控制器的升压/降压转换器

Guru**** 2516410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63070, TPS63802, TPA6211A1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811220/tps63020-boost-buck-converter-to-use-as-tec-controller

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS63070TPS63802TPA6211A1-Q1

我喜欢 TPS63020方法来控制 TEC、但在我的当前设计中

我只有一个5V 电源轨。

要使用 TPS63020、我需要使用另一个电源转换器来创建3.3V 电压轨、以用作 TPS63020稳压器的输入

是否有其他类似的升压降压稳压器、其中输入可以是5V、输出可以是3V 到7V?

我将查看参数表、但如果有人提出建议、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 TPS63070可能是一个备选器件... 它可以将4.5V-5.5V 输入升压 至高达9V @ 2A  

    由于我没有使用这些器件的专业知识、是否有人可以确认它是仅5V TEC 控制器的合适选择?

    我尝试使用 VIN-min=4.5、VIN-max=5.5、Vout=7和 IOUT=2A 在 WebBench 中打开一个设计、并且返回了一个表示器件的错误

    不能用这种方式... 不过、我认为这是一个 webench 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill:

    请帮助确认您的要求?

    您是否希望器件能够 SUPPROT:VIN=4.5-5.5V、Vout=7V、Iout=2A?

    TPS63070只能在输入电压高于5V 时支持7V 输出电压、2A 输出电流。 它是我们实验室中25度的测试结果、仅供您参考。

    您是否接受升压转换器?它看起来更合适。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确定它必须是 升压/降压拓扑

    因此、我可以更改流经 TEC 的电流方向

    如您的 TPS63020应用手册中所示

    有关 IOUT 的数据表规格非常令人困惑、我注意到 TPS63020数据表根本不会对 IOUT 进行规格说明??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill:

    转换<Vin and both of them are larger than 4.5V for TPS63070. 器可提供2A 电流的条件是 VCONH 这通常是一个典型值、因此我们不会为每个部件列出它。

    您是否可以分享您的应用程序的详细信息? 不同用途的输入电压、输出电压、负载条件是什么?

    此外、我们还有一个有关 TEC 的参考设计。  http://www.ti.com/tool/TIDA-050017

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知怎么说、我对您的问题丢失了我的回复...

    如果您回头看我原来的问题、您会发现我的问题是我只有5V 电压轨

    如果我使用其中一个应用手册(您刚才引用的 TPS63802应用手册或有关63020的原始应用手册) 、我将需要创建

    中间3V 2A 电源轨。 我试图避免这种情况

    我需要 VIN=5.0V、VOUT 范围为3.5V@1A 至6.5V@1A

    我真正需要的是一个能够在2.5欧姆负载上以任一极性驱动1.5V 电压的电路...

    我开始查看一些音频放大器...  例如 TPA6211A1-Q1  、它实际上可以完成任务... 是否有针对音频放大器线路的 WebBench 支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill:

    2.5Ω 您需要 Vin=5V、Vout=5V±1.5=3.5~6.5V、ILOAD=1.5V/μ s=0.6A?我对吗?

    我会为您推荐 TPS63070。 如果您没有太多经验、EVM 将帮助您进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    此报告显示了作为 TEC 驱动器的 TPS63070性能。

    http://www.ti.com/lit/ug/tiduca8/tiduca8.pdf

    对于2.5Ohm TEC 模块、输出电压的变化将大于您提到的+/-1.5V。 您可以通过 将电流馈入 FB 引脚(通过电阻器施加电压)来调节流经 TEC 模块的电流。

    请告诉我们 TPS63070是否满足您的需求。

    此致、

    Julian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jul

    感谢您的报告... 这就是我所希望的...

    我们确实找到了一个独立的 PID TEC 控制器、该控制器将使我们更快到达该控制器、并删除所需的软件 PID 滤波器

    我们先去那里、但它是35美元、因此我们将在这个初始项目和之后寻求降低成本  

    TPS63070看上去一切正常!