This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3524D:LM3524D 关闭电压反馈问题-输出相移不受控制

Guru**** 2503945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3524D, SG3524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785082/lm3524d-lm3524d-closing-the-voltage-feedback-problem---the-output-phase-shifts-uncontrolled

器件型号:LM3524D
主题中讨论的其他器件: SG3524

您好!

 

我在关闭误差放大器引脚1 LM3524D 的输出到反相输入之间的电压反馈环路时遇到了问题。 一旦我反馈足够的信号、使 IC 开始调节、我就会得到两个输出信号不可容忍的相移、并且 MOSFET 会随着时间的推移而老化。

 

IC 在推挽配置中驱动一对 MOSFET (通过中间的 MCP1407驱动器)、两个初级绕组的中心电压为12V。 电路可在4.8欧姆时将大约500W 的功率从12V 转换为51V 直流(未滤波)、并且工作正常、非常稳定、没有问题。

 

问题是、一旦输出信号足够高、IC 开始调节输出、LM3524D 的两个输出就会非常快速地开始相移。 使用这种信号、MOSFET 烧坏不会花费太长的时间。

 

我使用50kOhm 电位器将输出反馈到引脚1。 此外、引脚1通过100nF 与 GND 耦合、从而与电位计一起形成 RC 滤波器。

 

当我进一步研究时、引脚7 (CT)上产生的三角电压也会像 MOSFET 信号那样以相同的模式发生相移、这似乎是问题的原因。

 

我上传了一段简短的34秒视频、在示波器上显示了问题:

https://youtu.be/ulSgwuk_lk0

 

您是否有有关如何解决 MOSFET 相移信号损坏的提示? 感谢你的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivaylo、

    感谢您发布视频、这真的很有用。

    我建议的第一件事是、您需要用更短的中性连接重新组装电路。 在电流结构中、来自开关边沿的 dv/dt 很可能耦合到控制信号中并导致各种问题。

    我还建议您尝试先运行 IC 开环、方法是将电压误差放大器连接为单位增益跟随器、并在同相输入端放置一个可调直流电压源以直接改变补偿电压电平。

    如果您可以在开环中实现干净运行、则一旦关闭控制环路、您就有机会获得良好的性能。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢@Peter Meaney 亲自为我们提供帮助。 自从 SMPS 出现故障后、我没有太多的时间来检查它、浪涌12A NTC 将会熔断。 也许我应该增加引脚9上的时间常数以实现更软的启动。 几分钟后、我不得不使用新的(16A)驱动器进行测试、并降低了放大器的增益、我已经看到了这两种测量方法的一些改进。 我需要找到 NTC 替代产品并开始测试,或者获得强大的汽车电池:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivaylo、

    我希望你们在这段时间里取得了一些进展,我将结束这篇文章。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我正在修复 SMPS、我收到一条消息、即我的订单与两个650V MOSFET 以及 Power 肖特基和 NTC 一起刚刚送达。 我将在星期一修复它、之后我将使用 SG3524进行测试并运行测试。 请勿关闭此主题、是否可能? 提前感谢您! Ivaylo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经修复了 SMPS、将三个熔断的 MOSFET 和一个极快速恢复的肖特基二极管与 NTC 一起更换。 电源的工作方式是全新的、我已经进行了一些测量。  

    相移 仍然存在、噪声来自 Trafo。 我在初级绕组和次级绕组之间没有隔离、这实际上是固定的相位问题的一半。 相移仅在空载且小于以前的值时出现。

    具有全电压反馈的 PWM 调节最终工作是、 全负载电压为46.5V。 如果没有负载电压、则上升至48.5V、PWM 会相应地通过引脚9和引脚1之间的1MEG 电阻进行干预。

    我使用专用的100A 示波器传感器(2MHz 带宽)进行了电流测量、用蓝色显示了 OSCi 图。 我不能解释的是...

    1V 对应40A、第一幅图片为空载、第二幅图片为4.8 Ω 负载(电压为46.5V)。 第一张图片显示了28kHz 的相移(仅在空载时出现)

    MOSFET 关断后、电流如何能够反向流动(零线下方的蓝色图)。 该负电流也因两个 MOSFET 之间的系数2而异。 它是否与 SMPS 输出端的等效电容器发生谐振效应? 在第二张图片中、负载情况下、通过一个 MOSFET 的电流永远不会达到零、因此即使死区时间也会出现电流重叠。

    如何解释这种 Fenomena?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivaylo、

    您能否分享显示匝数和绕组层排列的原理图和变压器图纸?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pete 亲自为我们提供帮助、这里有一些来自 Trafo 和原理图的 fotos。

    现在、两个初级侧和次级侧之间存在由电气隔离带组成的隔离层。 通过 收缩管路隔离线圈的垂直部分(接触点和不能使用胶带的地方)。 引脚1处的电位计也是50k。 此外、LM3524的旁路电容为470nF (未在原理图中显示)。 此外、整流器放置在负载之后、因此此时我不必担心 schottkys 上的热性能问题。 在 fotos 上可见的铜匝数是次级绕组的匝数。 一次侧绕组与二次侧绕组比为2x3匝数:1x15匝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ivaylo、

    感谢您提供变压器的原理图和图像。 通常、所有组件、控制器、栅极驱动 IC、功率 MOSFET 和变压器都位于一个 PCB 上、因此需要付出很大的努力来确保与开关波形或承载的高 di/dt 电流的任何连接尽可能短。

    实际上、无法使该电路与飞线互连一起工作。

    我在实验室中提供了一些原型板的图像以供比较。

    我还建议您使用多股并联线对变压器进行缠绕、以使绕组更容易。 我不知道最终应用所需的绝缘等级、但通用电气胶带可用于工作台调试的功能绝缘、在高温时可能会降级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pete、我完全看到了短连接的好处、例如减少基线天线的长度、即使在14kHz 时、di/dt 分量也会非常高、并导致这些现象。 同时、我实现了移相无操作。 这不是很长,但实际上在我看来,它似乎是 di/dt 分量,但请多多包涵。 开发此电路肯定会占用浪费的功率 MOSFET 大量时间、但最终还是值得的。

     

    当它仅在无负载时发生相移时、我看到了变压器。 从电流传感器图中可以看出、在无负载的情况下、平均电源电流约为20A、这相当于240W 的能源浪费、我对此并不满意。 我所做的是、我完全重新排列了 Trafo。 我在初级绕组上从2x3增加到2x5绕组、并在初级绕组和次级绕组之间放置了大量的隔离层、并将 Trafo 窗口大小推到其极限值。 此外、我将频率从14kHz 增加到25kHz。 因此、空载时的直流电流通过完美的栅极信号下降了8倍、降至2.5A。 从那时起、我还完全移除了低电流12V 电源、并从12V/140A 线路为控制电路供电。 我已经享受了很长一分钟的时间、可能是一小时的100%无相移运行、无论有负载还是无相移。 由于初级侧的频率更高且电感更高、我的电压会稍微降低-但由于不会产生过多的磁化、输出电压过低、因此负载(电阻式4.8 Ω)为45V (与先前的 Trafo 配置相比为46.5V) 或420W 和全 PWM 扩展以及48.5V 无负载、PWM 接近12%。 这一次也证明了这种情况、Trafo 调整直接影响了相移、差异就像夜晚和白天一样。

    现在、唯一要做的是放置整流器、因为它应该位于次级和负载之间。 同步整流我不会这样做、但一个好的旧肖特基电桥就足够了、并将在测试后不久发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivaylo、

    请注意、在高功率下工作时、输入侧的电流为140A、任何互连电缆或连接器中的传导损耗都可能很高、并且会很热。 功率由电阻进行平方、140A 的平方乘以1mR 为19.6W!

    确保您的装置附近没有可燃材料。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivaylo、

    是否有更新?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivaylo、

    我希望你同时取得了一些进展,因为没有关于这一帖子的活动,我将关闭它。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在反馈关闭且没有移位问题的情况下达到稳定状态后、我一直在项目中工作、并构建了一个小得多的 PCB、短接时的新散热控制也比以前短得多的电源连接。 我遇到的问题是新设置使我在开发过程中倒退了。 我不仅无法闭合反馈(燃烧 MOSFET)、而且甚至无法从同一电源12V/140A 线路为 SG3524供电、我被迫为其使用单独的12V 电源(具有公共接地)、否则无法控制的相移和 MOSFET 被燃烧。 我有一个问题,SG3524已经存在了一段时间。 新控制器实际上是否更稳定、IC 之间是否有稳定测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivaylo、

    有较新的控制器、但问题与控制 IC 无关、我怀疑回路负输入连接中的高电流已损坏 IC 的接地连接。

    如果您有一个输入滤波电容器、请将电容器的负极端子与控制器单独连接、然后在 IC 的 Vcc 引脚上添加10uF 的陶瓷去耦电容器。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我无法测试、因为我正在等待栅极驱动器。 我在 PCB 顶部有470nF 的电容、该电容用红色和黑色电缆(IC 电源)覆盖了一点;靠近大黑色电容器4700uF。 一旦收到驱动程序、我将立即测试10uF 并尝试使用该驱动程序。

    同时、我已经使用新的 PCB 和我所做的构造做了一些 fotos、所有连接的长度都尽可能缩短 、请参阅 fotos。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了我的16A (峰值电流)驱动器 IXDN614CI、但结果他们让我非常失望。 相移很容易燃烧、一天中有6个部分消失了。 此外、将它们安装在散热器(TO-220-5)上也无法解决问题、因此它们不会因为多余的功率而燃烧。 它们甚至与输出串联10欧姆、因此不会因过大的电流而燃烧。 这些相移对它们造成了不良影响。 还有几个 MOSFET。 我的时间很艰难。。。

    我宁愿燃烧半导体、花点钱并在这一过程中学习一些东西。 我发现了一个灵魂。 因此、事实证明、我使用分立式 BJT 晶体管(TO-220-3)构建了自己的驱动器。 即使不流汗、他们的工作也很有魅力。 我需要在边缘进行升压以获得一些 du/dt、因此在 IC 输出和 BJT 驱动器基极(NPN/PNP 级)之间的电阻器旁边使用了一个并联150nF 电容。

    现在、我可以重点介绍这些持续的相移。 我对误差放大器进行了高频补偿。 在输出和反相输入之间连接了一个1nF 电容。 差异很大。 现在、我能够以大约450W 的高功率持续运行、而无需燃烧 FET。 请注意、对于独立的电源、一个12V/140A 用于电源、另一个12A/5A 用于 SG3524 PCB。

    一旦我移除了12/5A 电源并在12V/140A 电源上连接了 IC 板、MOSFET 就会放弃。 然后、我注意到一些问题、随着频率的增加、相移的明显程度越来越低。 遗憾的是、我的最大负载下的输出电压会下降。 我认为“这是浪涌电流。 我需要限制它…”。 我发现一个 EMI 抑制电感器与一个2.2uF X2抑制电容放在一起。 在主滤波器和 voilà 的中心之前、将单级 LC 滤波器中的滤波器连接在一起!!! 我认为、相移要小得多。 没有、我的示波器很难用栅极信号上的强烈射频残留物触发信号。 在一些人使用触发器时、我达到了以下目的:

    https://youtu.be/zwGdumq1T9A

     

    输出功率约为460W、功耗约为670W、效率约为68%。 开关频率为17kHz。

    在连续全功率初级绕组(铜)上、直径为2.5mm (0.1英寸)时发热、产生4.9mm^2 (0.0076平方英寸)的横截面。 EMI 电感器的直径甚至为1.6mm。  MOSFET 也会发热。 我想这是我最大的功率损耗所在。 电流约为60A 时、所有这些都是如此。 事实证明、我需要更粗的铜线。 我读过60A 的某个地方、您需要25mm^2、或比现在高5倍。 还有皮肤效应。 皮肤效率计算器在17kHz 时显示出0.5mm 的皮肤深度。 因此、我有效地具有1.5mm 直径而不是2.5mm。

     

    我现在测试了一天、我必须说、我尝试过、但不能使电路不稳定、也不能烧坏 MOSFET。  空闲/空载时的功耗仅为18mA、非常低。 似乎我可以很快结束开发。 一切看起来都很好,结果很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivaylo、

    好消息、干得不错。 我将关闭此帖子、如果您有更多问题、您可以打开一个新帖子。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的意见。 几个小时后、在全功率下进行测试后、显示出稳定的运行。 当积分器转向非常有用的状态时、我和您的建议对运行误差放大器大有帮助、这是朝着正确方向迈出的重要一步。 整个电路也非常需要输入端的 LC 滤波器、这实际上是消除现在不存在的相移的方法。 我把它称为交易完成了、再次感谢您! 大家好