This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910AEVM-730:UCC29910AEVM-730

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780249/ucc29910aevm-730-ucc29910aevm-730

器件型号:UCC29910AEVM-730

我购买了 UCC29910AEVM-730 实验板、当我在用户指南中作为说明进行作证时、输出电压为零、我注意到一开始电子负载电流应设置为0.2A、我不知道为什么该实验板会进入保护模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHI

    当然、TI EVM 在发运前已经过测试、因此 EVM 在您到达时应该已经正常工作。

    我希望您检查以下几点:

    请检查保险丝是否未熔断

    请检查电子负载的输出是否浮动。 EVM 生成84V 输出、但它不以10V 偏置电源相同的接地端为基准。 如果负载和偏置电源共享同一接地、则功率级将不会运行。 如果您不确定、只需完全断开负载并使用浮动 DVM (手持式 DVM)测量输出电压。

    请检查 C23上是否存在10V 外部偏置-以防 D1损坏

    确保 S1处于 ON (打开)位置(我确定您已检查此项、但我将其包括在内以确保完整性)

    对于任何大于85V RMS 的交流电压(50Hz/60Hz)、启动应该正常-我建议您使用120Vac、直到功率级运行。

    如果这些步骤不起作用、则应联系您购买 EVM 的 TI 供应商并要求他们进行更换。

    请告诉我您如何获得-

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,我会尝试的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我们您的使用方式-我有兴趣了解。
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。我尝试过、当我未连接电子负载时、输出电压为86V。 但是、我想知道如何正确使用电子负载。 我是说如何将电子负载与输出连接、以使负载浮动。 这样、我可以在输出电流变化时检查电路板工作效率。 再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qi

    EVM 似乎正常工作-预计在空载时输出电压为86V。

    UCC29910A 控制反相降压级。 这使其能够控制低侧 MOSFET、以实现简单性、但这意味着功率级的输出不使用与输入相同的接地基准。 您可以尝试一些操作-

    1/最佳解决方案是使用具有浮动输入的负载。

    2另一个解决方案是使用电阻作为负载-尽管如此

    3使用浮动交流输入(在交流电源和 EVM 的输入端子之间使用50Hz 隔离变压器。) 然后使用浮动直流偏置电源。 然后、您可以将电子负载连接到 PFC 级的输出、并将0V 输出用作系统的接地基准。 如果您这样做、则所有系统电压都将以图表中标记的 GND 输出为基准、这是您必须用于"接地"的点。 这是可行的、但您需要非常小心、不要意外地为任何测量仪器使用错误的接地基准、如果可能、我会尽量避免使用这种方法。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我很快就会尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Collin、在今天的测试中、当我在没有负载的情况下测试 EVM 时、电路板开始发出声音。 我不知道原因。 输出电压变为零。 问题是什么? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qi

    我怀疑 EVM 已损坏、我需要检查输入保险丝和电阻器 R19。 您可以尝试使用具有相同额定值的新保险丝更换保险丝。 如果 R19处于打开状态、我建议您与 TI 联系并订购新的 EVM。

    此 EVM 的主要问题是输出为高侧基准-因此84V 输出与输入接地的偏移为 Vin-84V -。 这有一个优势、即功率级使用一个易于驱动的低侧 MOSFET。 与更常见的升压 PFC 相比、降压 PFC 具有一些优势-尤其是其效率与线路- www.ti.com/.../slup264.pdf 上的文章讨论了该拓扑

    此致
    C 奥林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我检查这些器件、没有损坏。 因此、我想知道、在本例中、输出为0、EVM 发出声音、EVM 中的部件是什么

    损坏了吗? 我在测试过程中可能犯的错误。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin,

    我已经检查过 EVM、R32几乎是 Mohm、我更换了 ZR2。 但是、当我把所有东西都放下时、保险丝就会损坏。  我可以通过什么方法来恢复 EVM?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qi

    电阻器 R32用于在功率 MOSFET 发生故障时保护输出电容器。 在该降压转换器中、如果主功率 MOSFET 发生短路、则会向输出施加全输入电压。 这会在 R32中产生电流脉冲、然后该脉冲会开路、输出电容器的额定电压为100V。

    最简单的解决方案是将损坏的 EVM 退回以进行更换-我不确定有关此过程的规则。

    如果 您要修复 EVM、则需要更换 R32 -不要简单地在其上放置一根短接线、因为如果功率 MOSFET 发生短路、电线将不会熔断。

    接下来要做的是通过断开 R21来断开控制器与动力总成的连接。 然后、使用0/10V 信号发生器在功率 MOSFET Q5的栅极上放置100kHz 方波。 然后缓慢地将 EVM 的输入电压从0V 增加到大约20V。 MOSFET 的占空比为50%、因此您应该在输出端看到 Vin/2。 这将允许您检查功率级是否正常。 然后更换 R21并卸下 Q4。

    将10V 电源轨连接到驱动器 IC、将信号发生器连接到驱动器 IC 的输入。 然后重新检查输入电压为20V 时的运行情况。 如果看起来正常、您可以增大 Vin、直到 Vout 达到84V -输入端可能会达到170V 左右。 您应该检查该阶段的效率、以确保它是合理的并且没有任何温度过高。

    然后、检查控制器是否在其 VBLK、LNSNS 和两个 CS 引脚上获得正确的输入。 检查 VREFIN = 1.5V 和 VCC = 3.3V。 根据数据表中的说明检查每个引脚上的信号。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qi

    R32和 ZR2是保护组件、可在输出电压超过约100V 左右时工作。 当 ZR2激活时、它也会打开保险丝。

    您应该更换保险丝并检查开关 MOSFET Q5和二极管 D6是否仍然正常。

    然后执行以下一些调试。

    拆下 R21。 然后缓慢地向 EVM 的输入端施加交流电压-将此电压增大到大约120VRMS。 输出电压应保持在0V (请记住、Vo 以高侧电源轨为基准)

    移除交流电压。 在 U2的输出(不是 TP10、因为 R21已被移除)和 U3的 VDD 引脚(TP7)上放置一个"示波器"探针、然后按照 EVM 用户指南第6.1节中的步骤进行操作。 VDD 应为3.3V。 脉冲突发可能不会持续很长时间、因为功率级断开、功率级不会产生偏置、但您应该会看到几 ms 内的一些活动。 检查脉冲的开关频率及其振幅。

    如果未看到脉冲、则在监控控制器(TP5)的 DRV 输出和 U2引脚3处的驱动器输入的同时重复测试。

    检查 REF 引脚是否为3V、如果不是、则可能损坏 D8。

    如果不起作用、请告诉我。

    这样的维修过程可能会带来良好的学习体验、但请不要忘了仅获取新 EVM 的选项-

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin

    首先,感谢您的重播,我购买了一个新的。 下面列出了一些我感到困惑的问题。

    当负载连接到 TP13和 TP12时、电阻为300欧姆时、情况良好、直到 我在负载的每一侧放置一个示波器。 R32再次分解。 我不知道问题是什么? 如何正确测量输出电压的波形?

    2.就输入、输出和10V 偏置的三种“接地”而言,它们之间有何差异?  

    3.当我使用100欧姆电阻作为负载时,输出电压为0。 稍后,我注意到,在电子负载条件下,启动时负载电流大于0.2A MAG 触发过流保护,并可能在断续运行时产生输出电压。 如何在开始时使输出功率高达100W?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qi

    很高兴新的 EVM 能够以300欧姆的负载工作。

    UCC29910电路是一个降压 PFC 电路、与更常见的升压 PFC 不同、因为其输出电压不以0V 输入为基准。 您可以看到、功率级的正输出连接到桥式整流器的正极侧、而负输出保持在正输出的负极84V。 控制器接地位于偏置电源的负端子、该负端子与降压级的负输出电势不同。 为确保正常运行、输入交流电、偏置电源和负载都必须悬空。 如果您在偏置轨的负极上有一个"示波器"探针、在输出的负极上有另一个"示波器接地"、则您将在 TP12处形成从-Vout 到 TP3处接地(偏置电源-ve)的短路、电流将环绕 R32。

    如果您要测量 Vout、则可以使用浮动 DVM 或使用两个'scope 通道、一个用于 Vout_pos、另一个用于 Vout_neg、使用 TP3作为两者的接地基准。

    如果 R32开路、那么您可能会发现 ZR2也短路。 输入保险丝也可能开路(F1)。

    我的建议是更换这些组件、然后尝试我先前发送给您的一些诊断测试。

    请勿在 R32上短路-电阻器用于防止对输出电容器 C19、C20造成严重损坏、包括防止其通风。

    请告诉我

    此致

    Coliln

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4657.Untitled.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Coliln

    如果我想在开始时获得满负载、并且我无法使用电子负载。 我直接使用一个70欧姆电阻器。 不管用。 我应该怎么做? 更均匀的情况是、如果 EVM 的输出连接到另一个需要100W 功率的电压模块。 如何连接它们并 确定 PFC 输出在开始时为100W?

    谢谢!

    此致

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qi

    EVM 应能够支持70欧姆负载-您能否在较低负载下重试60欧姆左右。
    请检查 FAULT 引脚是否大于2.5V。

    我还建议您检查 IC 上的其他引脚是否处于预期电压-
    参考电压为3V
    VDD 为3.3V
    当 VBULK = 84V 时、VBLK = 0V、直至启动、然后在1.048V 时
    CS = CS = 0V、直至电流流动
    LSNS = 264mV RMS 或更高
    457mV < BSNS < 913mV

    如果 EVM 启动、则其84V 输出可用作下游直流/直流转换器的输入-

    请告诉我您的使用方式。
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin

    今天、我有两个问题、

    1.我用开始电流0.2A 连接电子负载,首先,EVM 发出声音,然后当我用万用表测量输出电压时,输出电压变为0V,电子负载在保护模式下运行。 我应该将恒定模式启动到低于0.2A 吗?

    关于70欧姆电阻器,我是说我将它直接连接到了输出端。 启动时的假设电流为1.2A。 但输出电压为零。 如何在开始时实现满负载? 我想 EVM 输出电流应该在0.2A 至1.2A 之间变化 、而不是直接高达1.2A? 为了实现这一目标,我们可以做些什么改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qi

    正确、您应该将 EVM 启动至小于0.2A 的负载、然后在出现输出电压时增加负载。 在大多数系统应用中、PFC 级将开始进入零负载或非常轻的负载、因为下游直流/直流转换器在其输入电压建立之前不会启动。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin

    一切都很好。 但是、我必须弄清两个问题。

    1.如何证明 EVM 的运行效率? 至于引脚、一个测量输入电压有效值的万用表、一个检测输入电流的 Hauer 器件;至于 PoUT、使用的格式为 U2/R。 最后、结果与数据远离用户的指令。 如何 正确获取输入的可变电流值?

    2.如果 EVM 连接到下游电压模块、我可能会犯什么潜在错误或一些重要问题、我应该注意?

    此致  

    Qishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qishi

    如果下游器件是隔离式直流/直流转换器、则只需将 EVM 的84V 输出连接到直流/直流转换器的输入即可。 这是降压 PFC 的最初意图。 您可以在 https://www.ti.com/seclit/ml/slup264/slup264.pdf 上的文档图23中查看如何完成此操作

    关于效率测量-效率将很高、因此进行精确测量非常重要。 如果您准确地知道电阻、那么您只需测量其两端的电压即可。 输入功率更难、我们使用的瓦特表可精确测量流入转换器的实际功率-考虑到电流是非正弦电流、并且由于 X 电容器、输入电压和电流之间可能会有轻微的相移。

    用户指南建议在交流电源上使用功率计-这些表对于本应用而言可能不够准确-具体取决于电源的规格

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qi

    我对拖延答复表示歉意。

    R32开路意味着某种情况导致了输出电容器上的过压。 最可能的两个原因是将-Vout 连接到输入接地(TP3或 TP6)的负载-ve 端子。 另一种可能是 MOSFET (Q5)发生短路。 在任一种情况下、电流感应电阻器 R19都可能短路。

    我建议您仔细检查您的测试设置是否不会导致 TP12和 TP3之间短路-

    请告诉我您的进展情况-尽管我下周要出差、但下次我会尝试更快地回复。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qi、

    由于近两个星期以来此帖子没有进一步更新、我将关闭它。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢你的答复。 最近、我有一个问题。我已经阅读了您推荐我的文章、但这里只是有关 EVM 与下游之间连接的一些信息。 我不确定如果 EVM 的输出连接到下游转换器、会发生什么情况?  我是否应该考虑到 Middlebrook 规则之类的规则或原则来运行连接? 您能否与我分享一些有关电源转换器共源共栅的资源? 至于这个特定的 EVM、在连接过程中是否有任何注意事项? 非常感谢!

    重新分级

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qi

    我建议如下

    1/检查 MOSFET Q5是否在漏极到源极之间短路。 如果是、则应将其替换。

    2用同一电气额定值的零件更换输入保险丝 F1。

    3更换 R32 (不要使 R32短路—如果 Q5短路的话,需要防止 C19、C20上出现过压情况。

    4移除 R21并将 Q5栅极短接至源极

    5以正常方式打开 EVM、 接地时要小心- TP14上的 EVM 输出不是0V、因此负载必须悬空-您将不会获得输出电压、但您应该在 U3 (DRV)的引脚13和 U2的引脚4 (OUT)上看到栅极驱动脉冲

    如果这些脉冲存在并且正常、则移除 Q5处的短路并重新连接 R21

    EVM 应该会运行。

    请告诉我您的使用方式。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 最近、我有一个问题。我已经阅读了您推荐我的文章、但这里只是有关 EVM 与下游之间连接的一些信息。 我不确定如果 EVM 的输出连接到下游转换器、会发生什么情况?  我是否应该考虑到 Middlebrook 规则之类的规则或原则来运行连接? 您能否与我分享一些有关电源转换器共源共栅的资源? 至于这个特定的 EVM、在连接过程中是否有任何注意事项? 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Qui

    EVM 的输出应视为简单的低输出阻抗电压源、可直接连接到下游转换器的输入端。 在负载(下游 PSU)不会使电源过载的情况下、电源(EVM)将正常工作。 没有必要使用 Middlebrook 的额外元素定理来执行此操作。
    唯一需要注意的是、UCC29910A EVM 的+输出端直接连接到正线路电压、而 EVM 的-输出端相对于+输出端为-84V。 这就是为什么在加载此 EVM 时必须使用浮动负载的原因。 通常、PFC 级的输出连接到具有隔离栅的直流/直流转换器的输入。 然后、直流/直流转换器的输出可接地至任何方便的点-或保持悬空。

    e2e.ti.com/.../how-to-approach-a-power-supply-design-part-1上提供了一系列博客 、您可能会发现这些博客很有用。 powerStage 设计器工具也可作为 www.ti.com/.../powerstage-designer 的有用资源

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qi  

    我们已将此对话移至新主题 e2e.ti.com/.../2980008

    那么、我将关闭这个。

    此致
    Colin