This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:TA max 为85°C、我们如何获得该值、

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812122/tps53513-ta-max-is-85-c-how-we-get-the-value

器件型号:TPS53513

大家好、

从数据表中、我们可以看到 建议 TA 最大值为85°C、我们如何获得 该值、在我 看来、我们将根据 TJ 获得该值。 °、°°?85 μ s、甚至95 μ s 以上、如果 TJ 未触发150 μ s、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    你是对的。

    您必须注意器件的功耗。 如果您有功耗的焊球温度图、则可以使用热阻和数据表中提供的最大允许结温来计算可能的最高环境温度。

    谢谢、

    Avish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    绝对最大结温为150 C。 建议的最高结温为125 C