This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:电感选择

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812115/tps544c20-inductance-selection

器件型号:

尊敬的 TI 专家:

我已经使用 TPS544C20设计了电源板。 我指的是 webench 工具。

输入:12V 直流、输出:3.3V/30A

它在700nH 电感下工作良好。 但当我更改为1.8uH 时、它不起作用。 无开关、无输出。

您能解释一下原因吗?

电感器器件型号

700nH: CDEP-147NP-0R7MC-95 (Sumida)

1.8uH:CDEP-147NP-1R8MC-73  

700nH 电感器存在可闻噪声问题。 您有调试点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Mason Noh"]

    器件型号: TPS544C20

    尊敬的 TI 专家:

    我已经使用 TPS544C20设计了电源板。 我指的是 webench 工具。

    输入:12V 直流、输出:3.3V/30A

    它在700nH 电感下工作良好。 但当我更改为1.8uH 时、它不起作用。 无开关、无输出。  电感值越高、 LC 滤波器的截止频率越低、带宽越低。 带宽太低可能会导致启动问题。 尝试重新计算补偿网络值、以使环路保持在稳定区域内。

    您能解释一下原因吗?

    电感器器件型号

    700nH: CDEP-147NP-0R7MC-95 (Sumida)

    1.8uH:CDEP-147NP-1R8MC-73  

    700nH 电感器存在可闻噪声问题。 您有调试点吗?  您的 IC 正在进入间断模式。 在断续模式下、您的有效开关频率变得足够低、足以位于可闻区域、从而导致您的问题。

    [/报价]

    谢谢、

    Avish