This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813K33-EP:WDI 与复位间的关系

Guru**** 1079370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810465/tps3813k33-ep-wdi-vs-reset

器件型号:TPS3813K33-EP

您好!

我在一个项目上使用 TPS3813K33DBVR 看门狗芯片组、我有一种奇怪的行为。

我将 WDR 连接到 GND、将 WDT 连接到3.3V。 根据数据表,这意味着我有一个3s 的窗口向 WDI 发送脉冲以避免复位。

但是、上电后、我在1s 后发送脉冲、在100ms 后看门狗复位(请参阅图片)。

您能解释一下为什么即使我有脉冲、也会发生复位。

谢谢

此致、

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记说:

    通道1 (黄色)是复位引脚、通道2 (蓝色)是 WDI 引脚。

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Damien、

    您能为我提供原理图吗?

    我目前不确定问题是什么、需要进一步调查。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这是看门狗的原理图。 WDG 来自 MCU GPIO。

    **删除原理图以保护 IP - 05/01/20**

    我之前邮件中显示的范围从 U7引脚6和 WDG 复位。

    关于原理图、TP6&TP7在生产中用于下载 MCU 中的固件。 当它们被连接时、这将把复位从看门狗连接到 MCU、并且可以通过 JTAG 探针下载固件。

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、我在 U4的引脚6上添加了一个上拉电阻器(未出现在原理图中)

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Damien、

    这是您在多个器件上看到的问题还是仅在这一个器件上看到的问题?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Damien、

    我刚刚注意到、您发送的原理图显示复位未反转、而在我们的数据表中反转(非复位)。

    您可以在测试中尝试反转复位信号吗?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    请参阅我的答案。

    "这是您在多个器件上看到的问题还是仅在这一个器件上看到的问题?"

    我只有一个板。

    我不理解您的观点:

    "我刚刚注意到、您发送的原理图显示复位未反转、而在我们的数据表中反转(A 未复位)。

    您能否在测试中尝试反转复位信号?"


    这话什么意思?

    我在第一个问题中放置的迹线是来自电路板上连接了探针的示波器。 它不是仿真。

    我的问题有什么链接?

    谢谢

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Damien、

    抱歉、我对最后一个问题感到困惑。

    为什么在第二个脉冲之后使 WDI 保持高电平?

    有时在窗口恢复之前触发脉冲会出现问题。

    您可能需要尝试脉冲而不是保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Damien、

    这是否能够解决您的问题?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    数据表不清楚。 在我们的情况下(WDT=3.3V 和 WDR=GND)、所需的脉冲持续时间是多少?

    您能给我一个值示例吗?

    最小和最大脉冲持续时间是多少?最小最大脉冲是多少?

    最小、最大和典型边界时间是多少、数据表未提及我们配置的任何值(仅当电容器连接到 WDT 时)?

    谢谢

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Damien、

    下窗框的值紧挨数据表中常规窗口框的值。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我执行了不同的脉冲配置、它值得一看。

    数据表仍不清楚。

    谢谢

    此致、

    Damien