您好!
我在一个项目上使用 TPS3813K33DBVR 看门狗芯片组、我有一种奇怪的行为。
我将 WDR 连接到 GND、将 WDT 连接到3.3V。 根据数据表,这意味着我有一个3s 的窗口向 WDI 发送脉冲以避免复位。
但是、上电后、我在1s 后发送脉冲、在100ms 后看门狗复位(请参阅图片)。
您能解释一下为什么即使我有脉冲、也会发生复位。
谢谢
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在一个项目上使用 TPS3813K33DBVR 看门狗芯片组、我有一种奇怪的行为。
我将 WDR 连接到 GND、将 WDT 连接到3.3V。 根据数据表,这意味着我有一个3s 的窗口向 WDI 发送脉冲以避免复位。
但是、上电后、我在1s 后发送脉冲、在100ms 后看门狗复位(请参阅图片)。
您能解释一下为什么即使我有脉冲、也会发生复位。
谢谢
此致、
Daniel、您好!
这是看门狗的原理图。 WDG 来自 MCU GPIO。
**删除原理图以保护 IP - 05/01/20**
我之前邮件中显示的范围从 U7引脚6和 WDG 复位。
关于原理图、TP6&TP7在生产中用于下载 MCU 中的固件。 当它们被连接时、这将把复位从看门狗连接到 MCU、并且可以通过 JTAG 探针下载固件。
此致、
Damien
Daniel:
请参阅我的答案。
"这是您在多个器件上看到的问题还是仅在这一个器件上看到的问题?"
我只有一个板。
我不理解您的观点:
"我刚刚注意到、您发送的原理图显示复位未反转、而在我们的数据表中反转(A 未复位)。
您能否在测试中尝试反转复位信号?"
这话什么意思?
我在第一个问题中放置的迹线是来自电路板上连接了探针的示波器。 它不是仿真。
我的问题有什么链接?
谢谢
此致、
Damien