This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:找到 RC 可设置选项时出现问题。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25606, BQ24610, TPS63000, TPS61230, TPS54494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811628/bq25895-problem-in-finding-rc-settable-option

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25606BQ24610TPS63000TPS61230TPS54494

大家好、

我正在寻找一款具有独立(RC 可设置)控制接口的1S 锂聚合物/锂离子电池充电 IC、该接口的充电电流输出为4A 至5A。 我找到了 BQ25895、该器件应该具有该特性(I2C 和 RC 可设置)、但无法在数据表中找到 RC 可设置选项。 此外、我还检查了一些其他 IC、发现它们中的每个 IC 都有相同的问题。 有人能帮我理解为什么在 IC 选择工具中给出 RC 可设置选项作为控制功能、而不是在实际数据表中给出? (有关详细信息、请参阅图片)。 此外,如果我想使用独立 IC,我还有其他哪些选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajarshi、

    上述 IC 可独立运行、但仅具有默认充电电流(2.0A) 和电压(4.2V)。   输入电流限制可通过 RC 设置。  对于充电电流为4.5A 的独立充电器、您可以并联使用两个 BQ25606独立充电器或更改为具有 BQ24610等外部 FET 的控制器。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的快速回复。 实际上、我的应用就像这样:(请参考图片了解详细信息)。 您能否建议一些相关的 IC/应用图来实现这一目的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    我还想问的是、您建议我可以使用两个并联的 BQ25606 IC 来获得所需的输出。 您是否建议了类似的内容?(有关详细信息、请参阅图片)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajarshi、

    我与我的经理进行了检查、我们不建议将 我们的任何充电器上的两个 SYS 引脚连接在一起、这两个充电器具有一个共享电池或两个单独的电池。  使用1节共享电池时、问题  如下。  SYS 引脚调节具有较宽的调节范围、并且 IC 之间的调节范围不同。  因此、如果不在每个 SYS 引脚和系统 负载之间串联较大的镇流电阻器、就无法确保4.5A 负载在2个降压转换器之间均匀共享。  这将导致每个转换器交替进入和退出热调节、这将导致 SYS 输出上出现振荡。  对于2节独立电池、当 两节电池都高于 MINSYS 时、会出现不受控制的充电电流从较高的调节充电器流向较低的调节充电器的问题。  很抱歉推荐这种方法。

    BQ25895可在 VBUS=12V 的情况下为 SYS 提供5A 电流、但1S BAT 的充电电流默认设置为2A。  如果没有 I2C、则无法更改充电电流。  您可以使用2个单独的电池和 充电器、如 BQ25606 、然后使用2个单独的 IC、连接到每个充电器的 SYS 输出、如 TPS63000降压/升压 转换器3.3V/3.5A、TPS61230转换器输出5V/2A。  

    为了  获得最高的充电效率、我建议您使用单节2节串联电池并使用 BQ24610控制器和外部 FET 进行充电。   BQ24610 不提供 BQ25895/606等 NVDC 电源路径 、但提供 电池或 系统12V 输入的电源路径选择。 然后 、您可以从系统输出中使用 TPS54494双路降压转换器来提供5V/2A 和3.3V/3.5A。

    请仔细检查我的降压和降压/升压 IC 器件选择、因为我最近没有这么做。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我检查建议的器件、然后我将能够决定我们要使用哪种拓扑。 再次感谢您的回复。 )

    此致、  

    Rajarshi