This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:bqStudio、固件选项卡、"从 Device&quot 中读取 srec;失败

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788094/bq40z60-bqstudio-firmware-tab-read-srec-from-device-fails

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

什么可能会导致 bqStudio 的"Firmware"选项卡"Read SRec from Device"持续失败?  它以红色显示状态、如下所示

所有其他通信似乎都能正常工作、并且始终如一、但当我选择此功能时、BQ40Z60会停止响应命令、并且需要我移除电池并重新安装、然后才能重新获得通信。

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    gg.csv 文件是 used....e2e.ti.com/.../afterLearningCycleCompleteOnEvm_5F00_afterZeroingCycleCounts_5F00_B.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用默认固件 bq40z60_V0_15_build_21.srec 的程序功能也会在"Firmware"选项卡上失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否处于密封状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电量监测计可以固定线路。 通信暂停时、您能否检查 SDA、SCL 的电压? SDA 可能处于低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    我们从您那里听说过这段时间、希望这意味着问题得到解决。 如果没有、请告知我们。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、仍然会发生。 出于某种原因、BQ40Z60会在"从器件读取 SRec "过程中关闭 DSG FET、然后关闭电路板上的电源、该电源通过 SCL 和 SDA 上的终端电阻器保持线路。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    执行读 srec 时、监测计会恢复到 FW 编程模式。 在该模式下、不会驱动器件 FET。 因此它们可以关闭。