This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS61165:如何避免误进入 Easy-Scale Mode?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812013/faq-tps61165-how-to-avoid-entering-easy-scale-mode-by-mistake

器件型号:TPS61165

大家好、TI LED 驱动器团队、

   我将 TPS61165用于仪表组背光驱动器、原理图如下:  

   

   我将使用5kHz 来调光亮度、但当我将 PWM 占空比降低到接近0.2%时、它有时会进入轻松缩放模式。 输出电流错误、如下所示:Iout (绿色)、PWM (黄色)。

   

   您是否有任何关于这种现象的公共资源? 如何避免这种现象? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      是的、对于 TPS61165和具有轻松缩放模式的类似器件、它可能会在低调光频率或低占空比下触发轻松缩放模式。 下面是详细分析(以 TPS61165为例):

      

       第一次检测延迟时间100us 并不是很重要、因为当它在 CTRL 引脚上接收到上升沿时、内部带隙将启用、100us 是 内部带隙开始就绪的安全时间。 160us 计算结果基于最大变化、可能是客户的转角数据  约为196us、请考虑我提到的最坏情况 、以选择安全调光频率。

      此问题有两种解决方案:

      一种方法是确保不会进入 EasyScale 模式、请确保 CTRL 引脚永远不会保持低电平超过160us。

      另一个是增加 PWM 频率、例如高于6.5kHz。

    希望这能为您提供帮助。 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      是的、对于 TPS61165和具有轻松缩放模式的类似器件、它可能会在低调光频率或低占空比下触发轻松缩放模式。 下面是详细分析(以 TPS61165为例):

      

       第一次检测延迟时间100us 并不是很重要、因为当它在 CTRL 引脚上接收到上升沿时、内部带隙将启用、100us 是 内部带隙开始就绪的安全时间。 160us 计算结果基于最大变化、可能是客户的转角数据  约为196us、请考虑我提到的最坏情况 、以选择安全调光频率。

      此问题有两种解决方案:

      一种方法是确保不会进入 EasyScale 模式、请确保 CTRL 引脚永远不会保持低电平超过160us。

      另一个是增加 PWM 频率、例如高于6.5kHz。

    希望这能为您提供帮助。 谢谢。

    此致

    肖恩