This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:是否可以保护 TPS1663免受反向输入极性的影响? 从 OUT 到 IN 的反向电流是可以接受的。

Guru**** 2897530 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811084/tps1663-is-it-possible-to-protect-the-tps1663-from-reverse-input-polarity-reverse-current-from-out-to-in-would-be-acceptable

器件型号:TPS1663

您好!

我想知道 TPS1663是否能够耐受混响电流。

如果禁止、我希望从数据表中读取它。

如果可能、我希望从数据表中读取 IDR 规格。 但愿如此。

如果已列出、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在您发布的其他主题中回答了:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是预期的答案,但我理解。 
    谢谢你。