This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS1663可以容忍反向电流

Guru**** 2896390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811087/tps1663-tps1663-can-tolerant-reverce-current-or-not

器件型号:TPS1663

您好!


我想知道 TPS1663是否能够耐受混响电流。


如果禁止、我希望从数据表中读取它。


如果可能、我希望从数据表中读取 IDR 规格。 但愿如此。

如果已列出、请告诉我。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS1663器件的 OUT 至 IN 引脚只允许较小的反向电流(<50mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lokesh

    感谢您的信息。

    如您所说,低于50mA,数据表中列出了吗?

    或者,如果我需要此规格,我能否收到单独的数据表?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    50mA 是当内部 FET 由以下任一器件关断时、通过内部 FET 体二极管的允许电流:

    • UVLO 事件
    • OVP 事件
    • 热关断
    • 过载或过流情况
    • SHDN 引脚

    当内部 FET 导通时、该器 件可允许从 OUT 至 IN 引脚产生更高的反向电流(高达6A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。