This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3307-18M:抗毛刺脉冲

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3307, TPS386000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811086/tps3307-18m-glitch-immunity

器件型号:TPS3307-18M
主题中讨论的其他器件:TPS3307TPS386000-Q1

您好、E2E、

美好的一天!

我们是否有关于以下查询的信息?

1) 1) TPS3307是否具有毛刺脉冲抗扰度?
2) 2)为了触发 RST 输出、MR 必须保持低电平的最短时间是多少?
3) 3)您是否为3条检测线路提供了类似的电压监控器、这些线路具有 a)更长的 MR 时间或 b)可编程 MR 时间?

感谢您的支持。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz

    1) 1)否

    2) 2)在数据表中列为最小值100ns 和典型值150ns。

    3) 3)我建议使用 TPS386000-Q1、因为它具有抗干扰性以及可编程 MR 时间。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回答。

    此致、

    Franz