This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17576Q5B:ESD 额定值 AOUT CSD17576Q5B 和 CSd87333Q3D

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17576Q5B, CSD18533Q5A, CSD87333Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811718/csd17576q5b-esd-rating-aout-csd17576q5b-and-csd87333q3d

器件型号:CSD17576Q5B
主题中讨论的其他器件: CSD18533Q5ACSD87333Q3D

大家好、

 我知道 CSD17576Q5B 和 CSD87333Q3D 的 ESD 额定值吗? 我的客户询问规格。 有关这些器件的更多信息(和 CSD8530Q2/CSD18533Q5A、但我已经在 E2E 上找到文章...)

 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您向客户推广 TI FET。 以下是您请求的信息。

    • CSD17576Q5B 通过了1750V HBM 和2000V CDM 标准
    • CSD87333Q3D 通过3000V HBM 和2000V CDM 测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 非常感谢。

    Gary