This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65252:USB 电源处于限流保护之下时的热行为?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811768/tps65252-thermal-behaviour-when-usb-power-is-under-current-limit-protection

器件型号:TPS65252

当触发 USB 电流限制时、TPS65252器件似乎会立即升温并最终进入热关断状态。

我使用许多不同的 rUSB 值尝试了这种方法、将电流限制在200mA。  在正常运行期间、它仍然很凉爽、一直达到电流限制阈值(我尝试高达1.5A)

这是预期行为吗?

另请注意、USB 的5V 电压由 TPS65252本身生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John

    您可以查看数据表的图20。

    当 IC 触发电流限制时、USB_Vo 将被拉低(接近0V)、然后 USB 开关上的压降 将为(USB_Vin - 0V)=~5V、 并且 USB 负载仍然存在、因此功率耗散将增加并且热性能将立即上升。