This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:TPS40211反激式

Guru**** 2583635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781383/tps40211-tps40211-flyback

器件型号:TPS40211
主题中讨论的其他器件:TPS40210

我们正在使用 TPS4021设计反激式 SMPS 、但我们遇到了一些问题

系统不稳定。

MOSFET 在某些正常负载下会损坏。

有什么想法吗? 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的 RC 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    感谢您使用 TPS40210。 显示 RC 引脚波形的示波器图片看起来不正常。 这是在 MOSFET 已损坏后还是在使用全新 IC 和 BCB 进行测试后进行的? 您能否发送完整的原理图? 部分原理图未显示可供我们调试的大量信息。

    在局部原理图中、RO2=1k 似乎太小、应该在10k 或20k 范围内。 我们通常不建议添加 CE=4.7nF。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    有时、VBP 约为4V…… 因此、控制器无法启动。

    完整原理图为 here.e2e.ti.com/.../tps_5F00_smpss.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    谢谢、但我无法判断与什么相关。 有许多节点未标记。 此外、未显示变压器绕组极性、因此无法进行有效审查。 请发送清晰的原理图。


    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    很抱歉原理图不清楚。 我上传了具有绕组极性的清晰原理图。

    Thankse2e.ti.com/.../SMPSdd.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    很抱歉耽误我的工作。 感谢您提供的原理图、但很抱歉、我不得不说、由于有这么多断线、这个原理图真的很难审阅、我一直忙于查找它们的连接。

    总之、我认为我看到了问题:从"VDC"节点(输入线路)到"Vin"节点(IC VDD 引脚)的信号路径电阻过大、在启动期间、它无法提供 TPS40210所需的电流以成功启动。 这是一次、您会看到 IC 正在尝试但电源丢失。 您基本上会在"VDC"和"Vin"节点之间错过一个 NPN 晶体管。

    请参阅以下链接中的设计、了解如何使用 Q100和 D100将输入连接到 VDD 引脚。 您可以将 D100更改为 NPN 双极晶体管。 这些部件组成了"启动稳压器"。 在此参考设计原理图中、D101相当于 DCE、D100可以使用 Dze。


    在您自己的原理图中、请考虑删除 LDI、将 RD1和 RD2更改为0欧姆、并将 RO2增加到10k。

    希望这些帮助。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    首先、感谢您的帮助。
    我们无法找到您告诉我们的原理图。
    您可以上传此原理图吗?
    此外、我们将尝试您的建议、并将结果告诉您。

    谢谢你。
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    此外、我们的 VDC 是500V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    抱歉、我忘记粘贴该参考设计的链接。 今天、我忘记了哪一个。 下面是一个不同的参考设计、该设计使用相同的启动辅助概念。 在此电路中、请参阅如何使用 D2和 Q2来创建初始偏置、以便在启动期间为 VDD 供电。

    昨天、我告诉您使用 NPN、但您的500V 电压无法轻松找到晶体管。 以下基准使用 NFET。 一旦反激式器件处于稳态运行、变压器绕组将产生高于 D2齐纳电压的电压、Q2将关断、绕组将保持运行状态。 对于500V、您可能需要增加 R24以将泄漏电流限制在 D2、并对 Q2使用600V FEF。

    www.ti.com/.../slur826

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    很抱歉耽误你的回答。 我们正在进行另一个项目。

    我们更改了以下组件:

    我们将输入电阻降至42k 6W。

    RO2:10K

    CE:220pF

    LDI:0欧姆

    RD2:0欧姆

    RD1:保险丝

    我们的系统不稳定。

    我们的光耦合器也是 pc817。 我们可能需要更快的速度?

    谢谢,
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    您是否有 PC817的数据表? 我无法从 DigiKey 找到它。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Pc817.pdfHiYouhao、

    这是数据表。

    谢谢、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    谢谢。 对我来说、光耦合器看起来不错。 是否可以将 Comp 更改为50k 电阻并重试? 您能否在示波器上显示2到3个周期的 VDS?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我们更改了 Ccomp (47pf)>> 47k 电阻器。

    之后、范围为:

    紫色的一个是 TPS 的 VBP。

    黄色的是晶体管的 Vgs。

    谢谢

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    您是否将其从47k 更改为10k? 您是否能够测量电路的波特图?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、


    我们对 VBP 很好奇。 在我们的电路板中:VBP 具有很大 的电压纹波(尽管 Vin 电压稳定)。  

    因此、我们的栅极驱动电压 Vgs 脉冲电平变为低于4V。

    谢谢

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    您能否显示 VBP 的波形、MOSFET 的 VDS 以及栅极电压?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    波形。

    绿色是 Vgs。

    紫色表示 VDS。

    黄色表示 VBP。

    谢谢

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    现在、负责的工程师已经离开了。 我们将在2012年4月之前答复。
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在等待。

    谢谢、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    很抱歉耽误你的时间。 我仍在出差另一周。 我查看了您的波形、看不到 VBP 上的"大波纹"。 此外、栅极驱动脉冲宽度非常窄、VDS 波形不显示实际开关。 切换时、VDS 应降至 GND。 是否在正确条件下测量了波形?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Youhao、

    感谢您在旅途中的回答。

    当我们检查时、您是对的。 这里是正确的波形。

    谢谢。

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜绿色是 VBP、黄色 Vgs、但紫色是什么? 它不能是 VDS。

    如果我是对的、Vgs 遵循 VBP 且正确。 您还可以监控 VDD 引脚电压吗? 我想看看它是否具有与 VBP 相似的波形。

    顺便说一下,已经是深夜了,明天我将在路上,所以你可能要等到明天或次日才能看到我的答复。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    我无法监测 VDD、但我们确定它是稳定的、是14V。
    VBP 较低、Vgs 过低、无法驱动 MOSFET。

    谢谢、
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    你只是把我弄糊涂了。 您可以监控 Vgs、但不能监控 VDD 引脚? 或者我误解了您? VDD 为 VBP 供电、并且有一个内部 LDO。 如果 VDD 发生变化、则可能导致 VBP 发生变化。 监控 VDD、以便我们可以查看根本原因是否来自 LDO 的输入引脚。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    我的意思是 VDD 是稳定的、恒定的、但我们没有图片。 VDD 引脚没有问题。

    谢谢、
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    驱动器电压不是恒定的、因为为驱动器供电的 BP 电压是变化的。

    无论如何、您能否将 C_COM2短接(10nF?) 并查看电路是否变得稳定?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以假设问题已解决? 让我关闭此主题、您可以通过新帖子重新打开它。

    谢谢、
    Youhao