This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:BQ24296和 BQ24296M 之间的差值

Guru**** 2386840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M, BQ24296
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811564/bq24296m-difference-between-bq24296-and-bq24296m

器件型号:BQ24296M
主题中讨论的其他器件: BQ24296

我同时使用 BQ24296和 BQ24296M。 我为两个器件运行相同的程序、这意味着我还为 BQ24296M 设置 REG03的 Bit3=1。 但是、我发现 数据表中 REG03的 Bit3=0存在差异、Bit3=0并且保留用于 BQ24296M。 那么 REG03的信息将在下面的中显示。

 BQ24296

 BQ24296M

此操作会产生什么影响? 我是否需要注意其他寄存器设置差异? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    REG03更改显示 BQ24296和 BQ24296M 的终止电流范围不同。 请参阅以下主要差异。

    谢谢、

    宁。