This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:是否有可编程升压转换器解决方案

Guru**** 2532020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, TPL0501-100, TPS62021, DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808557/tps61175-is-there-a-programmable-boost-converter-solution

器件型号:TPS61175
主题中讨论的其他器件: TPL0501-100PMP15037DAC7760

大家好。 TPS61175支持高达38V 的电压输出。

我想知道是否有可编程解决方案可通过 SPI、I2C、UART 等更改升压转换器的输出

是否有升压转换器 IC 可以像这样更改输出?

还是应该将 TPL0501-100等数字电位器连接到升压转换器以控制电压输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的输入电压,输出电压、输出电流是多少? 以便我可以为您选择合适的器件!

    对于升压转换器、我们可以通过向 FB 引脚注入电压来更改 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen。 我的 BAD;我应该已经指定了这些参数。

    VIN:Micro USB 5V (4.7~5V)

    VOUT:我希望通过 SPI、I2C、UART 使用我的 MSP432 MCU 来控制这一点。

    范围为15~30V。

    最大输出电流:0.1A

    我想将 TPS61175与数字电位器 TPL0501-100结合使用。

    或者希望使用 TI 的替代升压转换器解决方案

    -就像 TPS61175一样、我希望使用使能引脚切换功能。 我想使用 MSP432的 GPIO 来打开/关闭它。

    -升压转换器的尺寸/价格并不重要。

    -我不关心升压转换器的效率,但我希望这能耗散 尽可能低的热量(50°C 或更低)。

    -但我不喜欢球栅阵列封装。

    问题0。 您有什么建议?

    问题1. [引用用户="Helen Chen "]对于升压转换器、我们可以通过向 FB 引脚注入电压来更改输出电压。[/quot]

    我从未听说过这一点。 我可以询问有关这方面的更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它们可以通过向 FB 引脚添加直流电压来更改输出电压。 MCU 输出 PWM 信号、并使用 RC 滤波器对其进行滤波。 因此、您可以获得随 PWM 信号占空比变化的直流电压。 将该电压注入 FB 引脚。 您可以参阅以下 sch 以进行参考、其概念是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇,海伦。 这真的很有趣!

    [引述 user="Helen Chen ]您可以参考以下 sch 以供参考、其概念是相同的。 [/报价]

    问题0。 您是要创建这样的原理图吗?

    我也参考了您的设计和 WEBENCH 设计。

    问题1. 在您的图片中、我看不到 RP2。 您能不能重新排列您的方程式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的电路正常!

    请下载 PMP15037、您可以在第3页找到定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦,我觉得这太棒了! 请再来做一些事情。

    我认为这个概念是使用电压叠加来控制 V_FB。

    但是、在该示例中、它使用 LED 的电流来计算 V_RS。

    而对于我的情况、我不知道应该为 V_RS 和 R_RS 设置什么值。

    那么、我的问题是

    问题0。 由于我的情况稍有不同、我应该如何设置 R_RS 和 V_RS?

    问题1. 对于我的情况、对于 PWM 0%占空比、我是否应该设置 VOUT1 = 30.50V、对于 PWM 100%占空比、我是否应该设置 VOUT2 = 3.6V?

    或者相反、VOUT1 = 3.6V 且 VOUT2 = 30.50V?

    问题2. 在公式1中,它显示“VFB 是 TPS62021的反馈调节电压(VFB=0.795V)。 "

    这是否意味着 TPS61021和 TPS61175的 VFB 是恒定的还是固定的?

    如果不是、我希望知道 VFB 是被计算的。

    之后、我想我将能够进行计算

    使用 Excel 的 R1、R2、R3

    https://www.hec.ca/en/cams/help/topics/Solving_equations_with_Excel.pdf

    万分感谢。

    附注) 我没有收到我的另一个主题的回复。

    我希望您能看看 Helen、请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您只需要考虑 LED 电流为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen。

    [引用 user="Helen Chen "]您只需考虑 LED 电流为0。

    我明白了。 但是、我仍然无法设置这些值。 因为对于等式1、LED 1亮起、所以我认为还有其他注意事项。

    问题0。 由于我的情况稍有不同、我应该如何设置 R_RS 和 V_RS?

    问题1. 对于我的情况、对于 PWM 0%占空比、我是否应该设置 VOUT1 = 30.50V、对于 PWM 100%占空比、我是否应该设置 VOUT2 = 3.6V?

    或者相反、VOUT1 = 3.6V 且 VOUT2 = 30.50V?

    问题2. 在公式1中,它显示“VFB 是 TPS62021的反馈调节电压(VFB=0.795V)。 "

    这是否意味着 TPS61021和 TPS61175的 VFB是恒定的还是固定的?

    如果不是、我希望知道 VFB 是被计算的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 TPS61175、VFB=1.229V。  不同的 IC 具有不同的 VFB。  Vout1和 Vout2是您的两个目标输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    [引述 USER="Helen Chen ]Vout1和 Vout2是您的两个目标输出电压。 [/报价]

    问题0。 我所需的范围为3.6 ~ 30.50V。 对于 PWM 0%占空比、我是否应该设置 VOUT1 = 30.50V;对于 PWM 100%占空比、应该设置 VOUT2 = 3.6V?

    或者相反、VOUT1 = 3.6V 且 VOUT2 = 30.50V?

    问题1. 如何设置 R_RS 和 V_RS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的输入电压是多少? VIN 应为<Vout1=3.6V. 或者您需要使用 Sepic 而不是 Boost。

    @ 0% PWM 占空比、Vout 达到最高值30.5V 、而@ 100%占空比、Vout 达到最低值3.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Helen Chen ]您的 Vin 是什么? VIN 应为

    我希望对我之前的输入进行更正。

    我所需的 VOUT 范围为6 ~ 30.50V。

    通过使用微型 USB、输入电压为5V。 在这种情况下、我应该如何设置 R_RS 和 V_RS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    因为您不需要感测电流、所以 Rs=0 Ω、V_Rs=0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Helen! 我做了一些数学计算。

    参考 WEBENCH 设计后、I 将 R1 (RFBT)固定为392k Ω。 我还使用了参考设计 PMP15037中的公式。

    通过设置 VOUT1 (0% PWM、最大电压)= 31V 且 VOUT2 (100% PWM、最小电压)= 6.5V、我得到了

    R2 (RFBB)= 23.55964641 k Ω

    R3 = 51.68k Ω

    进行选择

    R2 = 23.7k Ω

    R3 = 51.7k Ω

    我预计获得的 VOUT 为6.38477145 ~ 30.87529369 V

    在结束之前、我还有3个问题。

    问题0。 我的计算和原理图连接是否正确?

    问题1. 我可以为此使用升压转换器 TPS61175、而不是 Sepic、对吧?

    问题2. 我在我的定制 PCB 上安装了 TI 的 dac7760 DAC 芯片。 而是使用 PWM 和低通滤波器、该滤波器连接到 PMP15037的 R3、
    我能否像原理图一样将 DAC 输出连接到 R3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的计算正常。 如果 PWM=0%、则可获得30.8V 输出;当 PWM=100%且 PWM 高电平=3.2-3.3V 时、可获得6.4V 输出。

    如果 DAC 是干净的直流电压、则可以连接到 R3。