This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:充电电流精度

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811541/bq25895m-charging-current-accuracy

器件型号:BQ25895M

您好 TI。

我的客户想知道 BQ25895M 的充电电流精度。

我们已经知道数据表中包含此精度数据(规格和图4)

但他们希望了解以下条件下的电流精度的详细信息。

请告诉我。

[条件]

-输入电压(VBUS) 5V/12V

-充电电流1280mA 恒定充电电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们假设您正在询问快速充电电流精度。 您指定的测试条件没有规格。 一般而言、充电电流越高、精度越高。 因此、对于1280mA Ichg、精度应介于+/-5%和+/-10%之间。

    谢谢、

    宁。