This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:关于数据表中出现印刷错误的可能性

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811039/tps65105-about-the-possibility-of-typographical-errors-in-data-sheets

器件型号:TPS65105

您好、您好、我们可能会对您有所关注、

如果使用第21页的图16中的值作为参考来计算公式(8)、则不会是50kHz。
计算值约为5kHz。
这是否是公式(8)中的拼写错误?

我们期待着回答您的问题。
此致、
Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年6月19日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎有一个排印错误。 在等式8中: 不是20*pi 而是2*pi。

    很抱歉。 我们将在下一版本的数据表中做注释并进行修复。

    此致、

    辽卡特