This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087EVM-317:TPS61087

Guru**** 2534900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087EVM-317, TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807977/tps61087evm-317-tps61087

器件型号:TPS61087EVM-317
主题中讨论的其他器件: TPS61087

您好!

我使用 TPS61087EVM 板来实现15V 输出(输入3V) 40欧姆负载

 我在 FB 引脚上添加了18k 电阻器、 并尝试将输出电压从1V 调节到18k Ω

稳压工作、但输出具有大约500mV 的纹波。 我 可以通过任何方法 来降低 输出纹波?  

谢谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是如何添加外部电压的?您是如何连接的? 它是 非常干净的电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen:

    我使用18k Ω 电阻器和 FB 引脚上1.58V 10V 输出的结果、从可调电源输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压10V +/-纹波、如示波器上所示

    通过额外的18k 欧姆电阻器1.58V 提供反馈输入

    TPS61087evm-317 @650kHZ

    欢迎提供任何帮助

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您需要在18K 电阻器之前添加一个交流滤波器。 或者注入的电压不够干净。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 18k 欧姆之前添加了电容器10n 100N 和100p、但在50-100mV 之间没有太大帮助。

    有人建议添加到 FB 分压器中任何电容器、或者 FB 尝试更改输出电压的问题吗?

    我尝试这样做是因为我想使用 DAC 调节升压转换器的输出电压

    您是否已经有任何解决方案可以使用 DAC 更改 TPS61087的输出电压、或者我弄错了?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10n 和10n 前的 R 上限是多少 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经放了1k

     截止频率为1.6K、16K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!

    RC 滤波器的 GND 是否连接到 EVM 板上 R3 GND 的 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是连接到 EVM 的 GND。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查了注射源电压、它是否干净?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查了注射源电压、它是否干净?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    反馈中的干净直流电压。

     您是否建议将任何 XPF 电容器与反馈电阻器并联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。

    请尝试将 Rcomp=R1更改为2k 等更小的值、以检查它是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是否曾尝试更改 Rcomp 以检查它是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我已经尝试过、但我不能说现在更好了。  我再也不知道到底是什么值得去做。 与外部 FET+直流/直流驱动器相同的概念 更好,但解决方案更昂贵....

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您需要尝试的另一件事是尝试增大添加了18k 电阻的电阻、您可以将其增大到100k 欧姆、因为注入的信号可能更小、因此不容易导致稳定性问题、因此效果会好得多。